中国,北京 (2011年07月07日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近扩展了其备受赞誉的仪表放大器产品系列,新推出一款集精度、低功耗和价值于一身的微功耗、宽电源范围仪表放大器AD8420。AD8420的共模抑制比(CMRR)高达100 dB,而功耗仅为75 uA。与竞争产品相比,该器件能帮助设计师提高信号质量,并延长电池寿命。这款放大器的高共模抑制性能使其成为桥式放大器、压力检测等应用的理想选择,让设计人员可以大幅提高信号质量和系统整体性能,非常适合输液泵、远程和手持式计量设备以及智能手机等便携式和电池供电型精密信号医疗和仪器仪表应用。
AD8420具有出色的直流性能,输入失调为200 uV,失调漂移为1 uV/°C,而其高级型号AD8420B还具有更高的性能。AD8420支持轨到轨输出操作,具有宽输入电压范围,能够放大低于地电源电压的信号。增益(范围为1至1000)通过两个外部电阻之比来设置,使其能够取得更加出色的温度增益精度。
AD8420具有宽电源电压范围,单电源供电时为2.7V至36V,而双电源供电时则为+/-18V,并采用紧凑型MSOP-8封装。这款高性能、低功耗、小尺寸器件千片订量报价为0.89美元/片。
| 产品 | 样片供货 | 温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| AD8420 | 现在 | -40°C 至 125° | $0.89/片 | 8引脚MSOP |
AD8420为采用多种SAR A/D转换器(如AD7298-1和AD7291)的系统提供良好支持。更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI新闻资料,请访问: http://www.analog.com/zh/news
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com