中国,北京 (2009年04月28日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和放大器技术领导者,最新推出业界尺寸最小、功耗最低的仪表放大器。AD8235仪表放大器的尺寸比铅笔头还小,加上超低的功耗,使之非常适合用于高功效、轻巧、便携的医疗设备和消费类保健护理设备,包括家用ECG(心电图)监护仪、输液泵和运动监护医疗设备。这款仪表放大器的功耗比同类竞争产品低50%,能够使设计具有更长的电池续航能力,这种性能对于微型、可穿戴式家用型医疗设备而言非常重要,因为这种设备可以提高病人的舒适度,同时帮助医生连续和可靠地对病人进行监护。
近年来,随着人们对健康保健认识的大幅提高和日益重视,和健康相关的产品一直是市场热捧的焦点,与市场上名目繁多、良莠不齐的保健产品相比,医疗器械更容易获得消费者的认可。尤其是近年来人们健康的意识已经发生了根本性的变化--从生病后才看医生到疾病的积极预防,保健学已经成为认为现代医疗发展的重要趋势,随之便携式、经济型家用医疗设备和康复治疗器正逐渐成为市场的新宠,人们也在将家庭医疗与保健视为必要的投资。
根据市场研究机构Databeans 预测,至2012年医疗电子用半导体产值将接近50亿美元,其中家用和便携市场成长速度最快,年复合成长率高达12%。BCC Research 的最新调查报告也指出,全球家用医疗设备市场规模将从2007年的146亿美元,至2012年时成长到210亿美元,年复合成长率(CAGR) 将达到6.8%。辅助复健、治疗装置、监视/传感器与遥测装置等,成为家用电子医疗市场的大头;而有益健康的家用医疗装置,预估更将大举成长25%。
“医疗设备的便携化、家用化将是未来医疗设备市场的强劲推动力。和医院用的医疗设备不同,便携式医疗产品需要把众多的性能集成到一个微型的芯片上,因此对单位体积的设备内具有的功能要求更高,需要能够更精确地处理更多更复杂的模拟和数字信号。这自然也带来功耗和散热,以及可靠性,设计复杂度等的挑战。”ADI大中国区资深业务经理周文胜先生分析指出:“这就需要芯片供应商不断致力于技术的创新和进步。医疗电子一直是ADI比较关注的领域。我们拥有世界领先的模拟和数字技术,持续的技术创新也是我们的给自己的目标,以为市场提供高性价比的产品和方案。AD8235产品的推出正是根据当今便携医疗设备的特殊需求开发的高级成芯片,也是如今国际市场上体积最小、性能最强、同时功耗最低的芯片,将推动便携医疗设备市场的新一轮革新。”
AD8235的尺寸为1.6mm×2.0mm,仅为同类竞争性仪表放大器尺寸的三分之一。AD8235采用1.8V(最低)和 5.5V(最高)电源供电,仅消耗40微安(最高)的电流,适合用于包括消费类健身产品、工业用压力表和低端电流感应测量设备在内的其它低功耗应用。这些应用还可受益于该仪表放大器的6毫微安关断电流和40微微安偏置电流。
AD8235的宽电源范围可省去额外的电源,它的宽共模输入电压范围(5V和1.8V电源供电时分别为4V和1.4V)对于许多电池供电的便携式应用所需的低电压工作方式而言非常重要。86dB(增益为5)的高共模抑制比 (CMRR) 则有效地消除了共模干扰。
供货、报价与配套产品
| AD8235 | |||
| AD8236 |
AD8235仪表放大器现已量产,该器件与ADI公司的大量数字隔离器和放大器兼容,包括ADUM2400四通道数字隔离器、AD8603精密CMOS运算放大器、AD8607精密放大器和AD8609四通道精密放大器。该器件采用标准卷型带凸块裸片封装,可简化制造过程。
欲获知有关放大器的产品信息,请访问http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/products/index.html 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问:
www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
冯军先生
+86-21-2320-8131
+86-21-2320-8222
larry.feng@analog.com