ADI射頻新品和微波創新產品於IMS2013 亮相

-新型微波功率檢波器、整合型射頻混頻器和放大器可提供高度整合型設計,並確立了新的性能基準

中国,北京 (2013年06月19日) - Analog Devices, Inc. (ADI) ,最近針對高動態範圍應用中的高性能發射器和接收器設計推出三款射頻和微波IC ADL6010、ADRF6620和ADRF6518,適合無線基礎建設、軍事國防、工業、微波點到點無線電等領域。此次推出的新產品具有突破性的性能水平,擴展了ADI公司1000多種高性能射頻IC產品組合,涵蓋從天線到位元和從位元到天線的整個信號鏈。甫於 6月2日至7日在 華盛頓州西雅圖國際微波技術研討會 2411展位展出的新產品包括:

  • 採用ADI領先高性能寬頻功率偵測技術的 ADL6010 微波功率偵測器,可在整個溫度範圍內提供前所未有的線性度和穩定性。與其他基於常用非線性和非溫度穩定性的蕭特基二極體的替代元件不同,ADL6010採用一個簡單的專有線性化系統,可消除由源負載產生的失真,在採用低比率耦合器主要信號取樣的應用中,這是一個重要的優勢。ADL6010的線性系統具有出色的準確度,將-40°C至+85°C溫度範圍內的性能提高了±0.5 dB。ADL6010微波偵測器在500 MHz至40 GHz範圍內可保持準確度,輸入阻抗爲50歐姆,輸入範圍爲-30 dBm至15 dBm。
  • ADRF6620專爲高性能數位預失真(DPD)接收器設計,能夠以小巧的外形尺寸提供全功能解決方案。該元件整合一個700 MHz至2.7 GHz的寬頻頻率合成器、一個主動式混頻器、一個高動態範圍數位VGA、射頻DSA、4:1射頻輸入開關、射頻巴倫(balun)和LDO。ADRF6620在保證低雜訊和高線性度的同時,有效地節省了物料成本。4:1射頻輸入開關使ADRF6620成爲MIMO基礎設施應用中DPD接收器的理想選擇。ADRF6620具有一個從射頻輸入到DGA輸出最高爲44 dBm的OIP3,非常適合高性能UMTS、LTE-A和 MC-GSM DPD應用。
  • ADRF6518是一款高動態範圍、低雜訊、雙通道基頻VGA,具有雙通道63 MHz可編程低通濾波器和雙通道功率偵測器,專爲新型高頻寬微波點到點接收器設計。該元件透過將分離式濾波器和放大器替換爲高度整合型可編程頻寬和增益元件,有效地節省了物料成本。ADRF6518具有出色的通道間匹配和彈性的增益控制特性,可用於支援最高112MHz通道頻寬的接收器和最高1GHz通道頻寬的新型E-Band接收器。該新型VGA在放大所需信號的同時,能夠抑制較大頻帶外干擾信號,降低ADC的頻寬和動態範圍要求。

報價、供貨與配套產品

產品型號 千顆訂量報價 封裝 樣品供貨 配套產品
ADL6010 $15.33/ 6引腳、2 mm x 2 mm LFCSP封裝 現在;2013年夏季開始量產 AD7466 ADC
ADRF6620 $12.95/ 48引腳、7 mm x 7 mm LFCSP封裝 現在;2013年夏季開始量產 AD9434 ADC
ADRF6518 $11.95/ 32引腳、5 mm x 5 mm LFCSP封裝 現在;2013年夏季開始量產 ADRF6806 ADRF6807 ADL5380解調器; AD9643 ADC

IMS2013的ADI技術

除了推出以上新型射頻IC之外,ADI公司還展示其業界領先的高性能射頻和微波IC,包括PLL和VCO、資料轉換器、時脈和計時IC、JESD204B介面選項及一個適合多種運算密集型FPGA無線電應用的類比前端硬體平臺。ADI公司還將推出各種技術研討會,爲射頻和微波系統設計人員提供有用的技巧。更多有關ADI公司參與IMS的資訊,請造訪 www.analog.com/ims2013

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

* Analog Devices, Inc.引領全球資料轉換器市場,根據行業分析公司Databeans , Inc. 提供的市場分析報告《2011 資料轉換器》,ADI 公司佔據全球資料轉換器市場份額的48% 。超過排名其後的8個競爭對手的市場份額之和。

欲訂閱ADI新聞資料,請造訪:http://www.analog.com/en/homepage/news.html

欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

Abby Lo 知路國際顧問
+886 2 2709 7628 ext.14

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭