ADI成功突破數位電源障礙

先進數位控制器提供匹配的類比控制頻寬和暫態響應性能
ADP1055

中国,台北 (2014年03月27日) - Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出整合PMBus™介面的先進數位電源控制器ADP1055,適合高密度隔離式DC-DC電源系統應用。ADP1055採用ADI的高解析度、高速類比數位轉換器檢測技術,同時具備專有的非線性傳輸功能,其高頻寬性能和暫態響應足以匹敵傳統的類比交換式控制器。

ADP1055是一款功能多樣化的數位控制器,具有6個PWM(脈寬調變)邏輯輸出,可採用簡單易用的圖形使用者介面經由PMBus介面編程。該元件支援高能效的拓墣結構,內建全橋功能,具有精密驅動時序和二次側同步整流器控制特性。控制器的GPIO(通用I/O)可配置爲支援主動式箝位二次側高能效緩衝。利用自適應停滯時間補償可進一步使能源效益最佳化,從而改善負載範圍內的效率。可編程輕載模式,加上元件的低功耗(<150mW)特性,可進一步降低系統待機功率耗損。

ADP1055透過PMBus和可配置GPIO提供精確的類比和數位故障信號。元件同時能記錄首次發生的故障,並具有“黑盒子”故障歷史記錄功能——是分析系統故障機制和可靠性的理想選擇。

借助ADP1055數位電源控制器的圖形使用者介面(GUI),客戶能夠設計並將設置保存在高度可靠的內部EEPROM記憶體中。這款數位電源控制器採用5 mm x 5 mm LFCSP封裝——此最佳化的尺寸專用於高密度、高頻、緊湊、隔離式DC-DC功率模組或嵌入式設計,適合功率爲100 W及以上的網路、通信和工業應用。

供貨、報價與配套產品

產品 供貨 溫度範圍 千顆訂量報價 封裝
ADP1055 現已供貨 -40°C至+125°C 4.60美元/顆 5 mm x 5 mm 32引腳LFCSP封裝
ADP1055-EVALZ 現已供貨 -- 300.00美元/顆 --
ADP1055DC1-EVALZ 現已供貨 -- 100.00美元/顆 --

ADP1050/51 和ADP1055先進數位控制器系列的配套產品有:ADIMOSFET驅動器iCoupler® 數位隔離器(用於隔離電源系統),以及ADP1047ADP1048 功率因數校正數位控制器(用於AC-DC系統)。這些元件有利於輕鬆實現智慧電源管理,從而提高能效。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲瀏覽Twitter網站上的ADI新聞,請造訪:http://www.analog.com/zh/news

欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/

iCoupler® 是ADI公司的註冊商標。

编辑的联络信息:

Jessica Chen
+886 2 2709 7628 ext.18

JChen@bmags.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭