ADI推出MEMS無線振動感測系統

中国,北京 (2013年06月18日) - Analog Devices, Inc. ( ADI) ,最近推出一款無線振動感測系統,可讓工業系統操作人員遠端監控生產設備的健康狀況,提高系統性能並降低維護成本。這款全新的連網系統包含ADIS16229 iSensor®無線振動感測器節點,它結合了雙軸數位MEMS(微機電系統)加速度感測與先進的頻域和時域信號處理技術。該感測系統還含有ADIS16000閘道節點,使用專有的無線協定可一次支援多達6個ADIS16229感測器,並經由與大多數嵌入式處理器平臺相容的SPI介面管理。無線功能可針對難以接近或危險地點的設備實現遠端監控功能,而振動感測和檢測節點可輕鬆安裝到現有的基礎設施中,並允許持續監控,可用來評估設備性能並安排預見性維護。

ADI公司MEMS/感測器部iSensor業務開發經理Bob Scannell表示:“預見性維護的主要驅動因素是縮短工廠系統停機時間,這在當前主要依靠周期性離線性能趨勢分析。有了MEMS振動感測器對機床、渦輪機、泵、輸送帶、壓縮機、引擎和其他設備的持續監控,工廠操作人員可接收到即時性能統計資料和程序控制反饋資料,據此便可防止代價高昂的系統停機。”

  • 下載資料手冊,查看產品頁面,申請樣品和訂購評估板: ADIS16229

有關ADIS16229和ADIS16000的更多資訊

ADIS16229是一款完整的感測器節點,整合MEMS振動感測器、RF收發機和嵌入式時域和頻域信號處理功能。該元件使用512點、真實數值FFT(快速傅利葉變換)、FFT幅度平均和可編程報警頻段,透過對頻域簽名進行直接分析與報告,捕捉設備性能的變化。通過FFT記錄儲存系統,用戶可以追蹤隨時間發生的變化,並利用多個抽取濾波器設置捕獲FFT。
ADIS16000閘道節點可無線連接多達6個感測器節點,並經由標準SPI介面,與大多數嵌入式處理器平臺連接。

ADIS16229和ADIS16000主要特性

  • MEMS無線振動系統:862 MHz至928 MHz
  • 感測器節點(ADIS16229)
    • 雙軸、±18g MEMS加速度計
    • 5.5 kHz諧振頻率
    • 採樣速率高達20 kSPS
    • 可編程喚醒捕獲、更新周期時間
    • FFT、512點真實值;可編程平均/儲存
    • 可編程報警、6個頻段、2個等級
    • 內部自測,具有狀態標識
    • 單電源供電:3.0 V至3.6 V
  • 閘道節點(ADIS16000)
    • SPI至RF功能
    • 管理多達6個感測器節點

報價與供貨

產品 供貨 工作溫度範圍 千顆訂量報價 封裝
ADIS16229 現已供貨 -40°C至+85°C $189.00美元/顆 47.0mm x 37.6mm x 22.6 mm PCB,整合SMA天線介面
ADIS16000 現已供貨 -40°C至+85°C $139.00美元/顆 47.0mm x 37.6mm x 22.6 mm PCB,整合SMA天線介面

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

* Analog Devices, Inc.引領全球資料轉換器市場,根據行業分析公司Databeans , Inc. 提供的市場分析報告《2011 資料轉換器》,ADI 公司佔據全球資料轉換器市場份額的48% 。超過排名其後的8個競爭對手的市場份額之和。

欲訂閱ADI新聞資料,請造訪:http://www.analog.com/en/homepage/news.html

欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

羅秉宜 知路國際顧問
+886 2 2709 7628 ext.14

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭