ADI推出FPGA夾層卡快速原型開發套件

ADI推出FPGA夾層卡快速原型開發套件

中国,北京 (2013年03月22日) - Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)美商亞德諾公司,其FPGA開發平臺相容的FPGA夾層卡(FPGA Mezzanine Card,簡稱為FMC)系列採用JEDEC JESD204BSerDes(串列器/解串器)技術,最近該系列推出新品AD9250-FMC-250EBZ套件。數位和類比設計人員可以利用AD9250-FMC-250EBZ套件簡化並快速完成高速JESD204B ADC-FPGA平臺的原型開發。

AD9250-FMC-250EBZ JESD204B FPGA夾層卡套件簡介

AD9250-FMC-250EBZ採用兩個雙通道14位元高速JESD204B資料轉換器AD9250,以FMC相容的尺寸提供四個14位元、250 MSPS類比數位轉換器通道。兩個晶片內建的類比數位轉換器AD9250支援Subclass 0、1確定延遲,並提供SYNCREF信號用於所有四個通道的精密同步。在各種基於FPGA的計算密集型應用中,它可提供連接和功能以便與Xilinx的Kintex-6/7和Virtex-6/7 FPGA平臺快速組合。

AD9250-FMC-250EBZ FMC套件採用多級、差動管線型架構,並整合了輸出糾錯邏輯。FMC可以由內部或外部時脈源提供時脈。它有一個外部觸發器輸入用於定制取樣控制、一個高引腳數連接器和前面板I/O,並可用於傳導散熱的環境。FMC允許靈活控制取樣頻率、類比輸入增益,以及透過串列通信匯流排檢測超量程。它具有電源和溫度監控功能,並提供若干省電模式以關閉不用的功能或防止卡過熱。

報價與供貨

產品 量產 報價
AD9250-FMC-250EBZ 四月九號 $565/片

瞭解更多產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:0800 055 085 免費, 或發送郵件至 china.support@analog.com , 也可點擊 ADI 官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄 m.analog.com 或 www.analog.com。更多 ADI 產品及應用視頻,請見:http://videos.analog.com/category/chinese/

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

* Analog Devices, Inc.引領全球資料轉換器市場,根據行業分析公司Databeans , Inc. 提供的市場分析報告《2011 資料轉換器》,ADI 公司佔據全球資料轉換器市場份額的48% 。超過排名其後的8個競爭對手的市場份額之和。

欲訂閱 ADI 新聞資料,請瀏覽:http://www.analog.com/zh/press-release/presslist.html

欲訂閱 ADI 公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請瀏覽:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

知路國際顧問 于嘉言 Nelson Yu
+886 2 2709 7628 ext.16

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭