ADI發表業界功耗最低18位元SAR類比數位轉換器

AD7989-1和AD7989-5 PulSAR ® 兩款類比數位轉換器爲可攜式應用提供低功耗、高精密解決方案。

中国,台北 (2014年03月20日) - 全球高性能信號處理解決方案領導廠商 Analog Devices, Inc. 美商亞德諾公司(NASDAQ: ADI),日前推出兩款具有業界最低功耗和卓越準確度的18位元類比數位轉換器AD7989-1和AD7989-5。 AD7989-1和AD7989-5 PulSAR ® 類比數位轉換器在100 kSPS下的功耗僅爲400 µW。 功耗根據傳輸速率上下調整,以解決高密度資料擷取系統設計中的散熱問題。 這兩款類比數位轉換器擁有+/-1 LSB和98 dB SNR(1 kHz下)特性,可提供高動態範圍及出色的準確度與精密度。 兩款類比數位轉換器均提供100 kSPS和500 kSPS兩個傳輸量選項,整合一個低功耗、高準確度、18位元取樣類比數位轉換器和一個多功能串列介面埠。

AD7989-1 和 AD7989-5 PulSAR®類比數位轉換器是ADI公司PulSAR產品陣容中的最新成員。 PulSAR陣容包括18位元和16位元類比數位精密轉換器,傳輸速率從100 kSPS到1 MSPS。 它們提供了一條豐富多樣的引腳相容型性能升級/降級途徑,適用於範圍寬廣的市場,包括電池供電設備、資料擷取系統和醫療儀器。

報價、供貨與配套產品

產品 樣品/全面量產供貨 解析度 速度 千顆訂量報價 封裝
AD7989-1 現在 18-bit 100 kSPS 8.55美元/顆 3 mm x 3 mm 10引腳LFCSP封裝 或者 10引腳MSOP封裝
AD7989-5 現在 18-bit 500 kSPS 11.95美元/顆 3 mm x 3 mm 10引腳LFCSP封裝 或者 10引腳MSOP封裝

這些類比數位轉換器可以與ADI的高精密放大器 參考電壓源(如低功耗、低雜訊、低失真的 ADA4841-2 ADR434)整合到資料擷取電路中。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲瀏覽Twitter網站上的ADI新聞,請造訪:http://www.analog.com/zh/news 

欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

Jessica Chen
+886 2 2709 7628 ext.18

JChen@bmags.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭