全球轉換器技術領導廠商推出業界效能最高的2-GSPS資料轉換器

AD9625第一次在2 GSPS資料轉換器上結合高頻寬與領先業界的動態範圍和雜訊性能,推動直接射頻取樣的應用
全球轉換器技術領導廠商推出業界效能最高的2-GSPS資料轉換器

中国,台北 (2014年05月15日) - 全球資料轉換器市場佔有率領導廠商*Analog Devices, Inc. (ADI)美商亞德諾公司,今天宣布12位元、2 GSPS 的A / D轉換器―AD9625即日起供貨 。由於有更佳的接收器靈敏度,同時又具備在雜訊、背景干擾、阻斷波和干涉波下辨識微弱信號的能力,因此該元件可提供同級產品中最優異的雜訊和動態範圍性能。這項突破性的性能結合了2 GSPS頻寬與整合型信號處理功能,可實現於通訊、儀表、軍事/航太應用產品中直接射頻取樣(direct RF sampling)的產品趨勢。該轉換器具有卓越的149.5dBFS/Hz雜訊頻譜密度,再加上高輸入頻寬,讓設計人員可使用低取樣系統架構到二階奈奎斯特區,節省降頻級。

AD9625是ADI的寬頻RF資料擷取技術產品組合的最新成員,相較以往更能在擁擠的無線環境中取得更大的頻寬,提取更優質的信號。AD9625可與主要FPGA廠商的FPGA互通搭配,並可獲得廣為人知的良好配置支援。AD9625也可搭配最近發表14-位元, 1-GSPS AD9680 A/D 轉換器一起使用,這展現了ADI以提供先進產品帶動直接射頻取樣的趨勢上所具有的創新能力。

提供美國政府先進數位信號處理解決方案與技術的領導廠商Rincon Research公司整合解決方案工程副總裁John Forinash表示:「在高速轉換領域,取樣率是很重要的,但這並不是我們在設計時的唯一考量──而且這也不是品質因素中最重要的。寬廣的類比輸入頻寬,提升的動態範圍,以及雜訊功率比的性能也是重要的考慮因素,因此我們才能使系統實現收集和處理更寬廣的射頻信號頻寬。AD9625是下一代超過2 GSPS的A / D轉換器,它結合了我們在落實所希望的射頻取樣架構時,需要的出色寬頻動態性能和整合型功能。

ADI的AD9625 A / D轉換器的寬輸入頻寬可實現先進的射頻取樣架構,並且讓設計者減少類比降頻級及其相關的雜訊與成本耗費。簡化的系統架構減省了多個交錯式A / D轉換器的需要,卻仍可獲得所需的性能,並允許開發可重配置平臺。該元件也提供一套評估板設計環境與參考設計,簡化了系統原型設計、板級設計與電路佈線。

關於AD9625:雙寬頻數位降頻轉換器與JESD204B輸出

AD9625轉換一個1-GHz輸入訊號時,可達到80dBc無寄生動態範圍(SFDR)性能,這讓設計者可以提高測量準確度,比目前市場上同級的轉換器更能實現更寬廣的動態範圍。AD9625是開放市場中唯一供應的12位元、2 GSPS的A / D轉換器,藉由整合兩組數位降頻變頻器(DDC),兩組數位控制振盪器(NCO)和一組用來輸出資料、可配置的JESD204B串行鏈路,AD9625簡化了數位介面的挑戰。透過降低輸出資料速率要求,並簡化了板級設計和電路佈線,這幾項業界第一改善了可用性和功能性。主要應用包括超寬頻雷達,數位儲存示波器的寬頻前端,以及資料擷取平台。

AD9625主要特點

  • 直接射頻取樣,包括L-band數位轉換器
  • 80 dBc SFDR適用於高輸入頻寬應用
  • 晶片內建參考電壓與彈性的JESD204B數位資料輸出

評估板環境以快速原型開發和設計

每個GSPS A/ D轉換器是由一片採用FPGA夾層卡(FMC)連接器、軟體、工具、SPI控制器與參考設計的評估板所支援。 ADI的VisualAnalog™軟體包結合了功能強大的模擬與資料分析工具,具有友善的圖形界面,使設計人員能夠客製化自己的輸入信號和資料分析。高速A / D轉換器的SPI控制器工具讓使用者利用SPI控制先進的功能。在原型設計時需要一片資料擷取卡。

價格與供應時程

產品 供貨狀況 速度等級 以1K量計的單價 封裝
AD9625BBPZ.2.0現已供貨2 GSPS$625196接腳BGA封裝
AD9625.2.0EBZ Evaluation Board現已供貨$750/每片
HSC-ADC-EVALEZ Data Capture Card現已供貨$1155/每片

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

根據Databeans產業分析師在標題為《2012 Analog》的市場研究報告中,Analog Devices, Inc.(ADI)美商亞德諾公司在全球的資料轉換器市場中,有48.5%的佔有率,居於領先地位。ADI的市場佔有率,比最接近的8家競爭對手市場佔有率的總和還要大。
EngineerZone和 VisualAnalog 為Analog Devices公司的商標。
ADI 在 Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
欲訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/subscribe

编辑的联络信息:

Jessica Chen
+886 2 2709 7628 ext.18

JChen@bmags.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭