ADI推出業界功率最低的四通道抖動衰減時脈轉換器

全新的時脈源在光學和網路通信應用產品上,降低了持有光傳送網路映射演算法與以太網線路卡的成本
ADI推出業界功率最低的四通道抖動衰減時脈轉換器

中国,台北 (2014年05月22日) - Analog Devices, Inc.(ADI)美商亞德諾公司,今天推出了AD9554這顆內建時脈倍增器的多重服務自適應四通道時脈轉換器(clock translator),為許多系統,包括同步光纖網路(SONET / SDH),提供抖動消除和同步(jitter cleanup and synchronization)。其輸入端的嵌入式交叉點開關比起維護多顆零件不同的時脈配置,提供了更大的彈性與較低的持有成本。AD9554的功率消耗只有940 mW,可同時產生多達八組從430 kHz到941 MHz範圍的輸出時脈,同步四組從2 kHz到1 GHz的外部輸入參考時脈,且迴路頻寬可低到0.1Hz。這四組全數位式鎖相迴路( all digital phase locked loop ,ADPLL )可降低外部參考時脈所帶來的輸入抖動或相位雜訊。即使所有參考輸入時脈都失效了,AD9554的數位控制迴路與自持電路系統(holdover circuitry)仍會持續產生低抖動的輸出時脈。AD9554具有自適應時脈的能力,允許使用者在鎖定狀態仍可動態改變DPLL的除頻比。

AD9554時脈源的高整合度、自適應時脈功能,以及嵌入數位鎖相迴路的光傳送網路(optical transport network ,OTN)映射演算法,可簡化時脈電路與免去軟體控制常式,進而降低系統成本。輸出抖動在跨50 kHz到80 MHz範圍為250 fs;在跨12 kHz到20 MHz範圍為350 fs。

AD9554主要特點:

  • 平滑參考切換對輸出相位幾無干擾
  • 在自持模式下具有GR-1244第3層的穩定性
  • 自適應時脈可動態調整在OTN映射/解映射中的反饋分頻器
  • 四組ADPLL架構:
        四組參考輸入時脈(單端或差動)
        八組輸出時脈(單端或差動)
  • 4×4交叉點可讓任一參考輸入時脈直接驅動任一輸出時脈
  • 支援ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825、ITU-T G.8261和ITU-T G.8262
  • 迴路頻寬低到0.1Hz,以保證與同步乙太網路規範相符

價格、供應時程以及互補元件

產品 提供樣品 量產 以1K量計的單價 封装
AD9554BCPZ 已供貨 已供貨 $21.33 72接腳LFCSP封裝

AD9554可設計到網路應用產品中,與ADI的下列產品搭配使用:

AD9525低抖動時脈產生器
ADF4150分數倍分頻PLL頻率合成器
ADF4350內建VCO的寬頻合成器

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

EngineerZone為ADI公司註冊商標

訂閱ADI公司新聞電子報: http://www.analog.com/en/homepage/news.xml

ADI 在 Twitter:http://www.twitter.com/ADI_News

ADI台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚: https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/subscribe.html

编辑的联络信息:

Jessica Chen
+886 2 2709 7628 ext.18

JChen@bmags.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭