中国,北京 (2010年08月20日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款防闩锁型开关ADG5412和ADG5413,能够保证工作电压高达±20V的高压工业应用不会发生闩锁现象。ADG5412和ADG5413针对易于发生闩锁现象的仪器仪表、汽车应用和其它恶劣环境而设计;闩锁是指一种可能导致器件故障的不良高电流状态,它会持续存在,直到关闭电源为止。新款高压开关还实现了业界最佳的8kV HBM(人体模型)ESD(静电放电)额定值,这有助于保护设备免受过大电流影响,使得设计人员无需使用额外的保护电路。下载数据手册或者申请样片。
ADI公司转换器部门市场与应用总监James Caffrey表示:“闩锁可能会生成一种寄生硅控制整流器结构。许多情况都可能导致闩锁,包括电源管理不善、超过器件的最大额定值、开关和多路复用器的输入和输出存在毛刺或尖峰等。ADI公司的ADG5412和ADG5413开关采用专有高压沟道隔离工艺制造,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。”
ADG5412和ADG5413均内置四个独立的SPST(单刀单掷)开关。对于双极性模拟信号应用,这些开关可以采用最高±20 V的双电源供电。对于单极性模拟信号应用,这些开关可以采用最高40 V的单轨电源供电。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。
| 产品 | 样片供货 | 温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADG5412 | 现在 | −40°C 至+125°C | $2.18/片 | 4-mm x 4-mm 16引脚TSSOP(超薄紧缩小型封装) 16引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装) |
| ADG5413 | 现在 | −40°C 至 +125°C | $2.18/片 | 4-mm x 4-mm 16引脚TSSOP 16引脚LFCSP |
有关防闩锁型开关ADG5412和ADG5413的更多产品信息,请访问:http://www.analog.com/zh/ADG5412和http://www.analog.com/zh/ADG5413。有关ADI公司开关和多路复用器产品的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/switchesmultiplexer。 详情请致电中国技术支持中心:4006 100 006,或发邮件至:china.support@analog.com
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
Sharon.Liu@analog.com