ADI 新款精密模拟微控制器集成了片上数据转换器,可简化光模块设计

--ADI 公司最新的 ARM7 微控制器能在更小尺寸封装内集成更多的 ADC 和 DAC,为光模块设计提供高度集成的可编程选项

中国,北京 (2010年02月01日) - Analog Devices, Inc.(简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款高集成度精密模拟微控制器,分别为 ADuC7023 和 ADuC7122。这两款器件集成了片上存储器、数据转换器和众多模拟外设,可提供业界最高水平的可编程性能和最小的封装尺寸。ADuC7023 和 ADuC7122 精密模拟微控制器采用闪存容量高达 126KB 的 ARM7 处理器,可以在基于固定和可调谐频率激光的光收发器和模块应用中实现数字诊断,并能确保精确控制光驱动器和诊断过程。

这两款最新的微控制器集成了片上12位 ADC(模数转换器)DAC(数模转换器),与竞争性分立方案相比,这种整体解决方案可减小高达75%的尺寸。ADuC7023 和 ADuC7122 支持中断嵌套和多达16个中断优先级,并且在软件或看门狗复位期间能保持 DAC 和 GPIO 输出,这些特性对光模块设计师来说特别有用。

ADuC7122 模拟微控制器可加强可调谐光模块中的控制功能
ADuC7122 包含一个工作频率为 41.78MHz 的32位 ARM7TDMI 处理器内核,这个处理器集成了 8KB 的片上 SRAM 和 126KB 的片上 EEPROM 存储器,并且具有软件触发的片内重编程能力。竞争性器件一般使用PWM(脉宽调制器)和较低性能的ADC 完成监测和控制功能,ADuC7122 微控制器则集成了1个13通道、12位、1MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)ADC、12个带缓冲器的12位 DAC、1个可编程增益放大器和1个片上温度传感器。这种精密元件的高度集成性能够实现对可调谐光模块中关键参数的鲁棒性监测和控制,从而提供更高的系统总体性能。ADuC7122 的高集成度和高精密度使系统工程师的工作变得轻松简便,而通用可编程性又允许多个系统使用同一个元件。

ADuC7122 还集成了包括唤醒定时器和看门狗定时器在内的5个定时器,以及2个I2C接口、1个 SPI、1个 UART 和32个 GPIO 信号引脚,这些引脚可独立配置为输入、输出或开漏方式。所有这些功能包含在一个7mm x 7mm 108球 BGA(球栅阵列)封装内。

适合固定频率激光应用的 ADuC7023 模拟微控制器
ADuC7023 可用于 SFP、SFP+、XFP 和 GPON 中的固定频率光收发器,内部集成了 8KB 的 SRAM、62KB 的闪存/EEPROM 存储器、19个通用 I/O(输入/输出)引脚、3个通用定时器和16个可编程逻辑单元。其模拟外设包括1个12通道、12位、1 MSPS ADC、1个16位的6通道 PWM 和4个带缓冲器的12位 DAC。所有这些功能都包含在一个5mm x 5mm 32引脚 LFCSP(引线框芯片级封装)封装内。

供货与报价

产品型号 ADC DAC 存储器 供货情况 工作温度范围 千片订量报价
ADuC7122 13通道12位ADC 12个带缓冲器的12位DAC 8 KB SRAM;126 KB 闪存EEPROM 现在 –10°C至+95°C 8.90美元/片
ADuC7023 12通道12位 ADC 4个带缓冲器的12位DAC 8 KB SRAM;62 KB 闪存EEPROM 现在 –10°C 至 +125°C 3.65美元/片

配套器件包括 ADN2526 激光二极管驱动器ADP121 CMOS 线性稳压器ADP2108 降压型 DC/DC 转换器ADP3050 开关稳压器ADP3335 稳压器 和 ADIsimPower(TM) 电源管理设计工具。

欲联系 ADI 专家、了解交叉选型工具以及有关如何使用和获得 ADI 产品的更多资源,请访问:http://www.analog.com/zh/buy

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI _News

编辑的联络信息:

谢莉 女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭