中国,北京 (2010年08月31日) - Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣布ZOLL Medical Corporation (Nasdaq GS: ZOLL)选用ADI的高性能iMEMS®技术来构建其掌上型CPR(心脏复苏)设备,用于测量救援人员施行的胸外按压的速率和深度。PocketCPR®设备使用ADI公司的数字iMEMS加速度计将PocketCPR的运动转换为实时测量数据,以便精确读取CPR胸外按压的速率和深度。这将有助于救援人员获得美国心脏协会(AHA)所推荐的胸外按压力量和频率。观看ADI/PocketCPR视频。
PocketCPR通过声音和视觉提示指导救援人员执行使心脏骤停者复苏所需的关键救援步骤,包括检查患者反应、求助和执行CPR等。所有步骤均符合AHA“生命之链”的要求。
PocketCPR由ZOLL旗下的全资子公司Bio-Detek, Inc.开发和制造,其总裁Mark Totman表示:“通过与ADI公司合作,我们得以将开发小型、低价CPR救援设备的愿景变成现实。”
他补充说:“由于未经训练或者缺乏信心,许多人不愿意执行CPR救生程序。在紧急情况下,PocketCPR能够确保人们有信心去执行CPR。”
PocketCPR已获得美国食品药品管理局(FDA)批准作为非处方救援设备销售,价格仅149.00美元。它可向用户发出提示,以帮助他们达到AHA和国际复苏联合会(ILCOR)所推荐的1.5至2英寸按压深度。如果按压深度不到1.5英寸,它会指示救援人员“加大力量”。如果按压适当,它会回应“按压良好”。一个节拍器会帮助用户达到正确的按压速率。有关PocketCPR的更多信息,请访问http://www.pocketcpr.com。
ADI公司医疗保健部门副总裁Patrick O’Doherty表示:“根据美国心脏骤停协会统计,美国每年有超过30万人会遭遇心脏骤停。据美国心脏协会估计,心脏骤停发生后,患者在未恢复到正常心律的情况下,每经过一分钟,存活率便会降低10%。PocketCPR可确保救援人员施行正确的CPR,有助于挽救生命。这同时说明,ADI公司的产品和技术能够实现革新式的医疗保健设计,并推动医疗设备的进步。”
ZOLL Medical Corporation专业开发和销售医疗设备及软件解决方案,以帮助发展急救护理技术并挽救生命,同时提高临床和手术效率。ZOLL拥有完善的产品和技术,涵盖除颤和监护、循环和CPR反馈、数据管理、液体复苏以及治疗温度管理,可帮助临床医师、EMS和消防人员以及非专业救援人员处理需要复苏和急救护理的病患。
PocketCPR采用ADI公司的ADXL322 iMEMS低g高性能加速度计,后者提供经过信号调理的电压输出。该加速度计采用低至2.7V的直流电源供电,典型功耗仅340mA,支持关机重启以延长电池寿命。典型噪底小于220μg/√Hz,使用窄带宽(<10 Hz,适合检测人体运动)时可以检测很小的倾斜变化。根据应用需要,可以灵活地选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。ADI公司的数字iMEMS加速度计系列还包括ADXL345、ADXL327和ADXL325等产品。
针对医疗成像、患者监护、医疗仪器和消费/家庭医疗保健,ADI公司提供丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术。以领先的设计工具、应用支持和系统经验作为后盾,ADI公司的产品和技术在医疗设计中具有举足轻重的作用,有助于为诊断和监护设备以及健康与保健器械奠定未来发展基础。有关ADI公司医疗保健产品的信息,请访问:www.analog.com/zh/healthcare。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
iMEMS是ADI公司的注册商标。
ZOLL和PocketCPR是ZOLL Medical Corporation的注册商标。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com