马萨诸塞州诺伍德市 (2007年11月06日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI)今日宣布Biometric Access公司已经在其全新的模块化交易处理设备产品线中改采用亚德诺的Blackfin处理器。SecureTouch先进系统(STAm)具有模块化特点,是由基本的交易终端机扩展而来,包括指纹成像、1D与2D条形码扫瞄器、面部摄像机)、打印机与其他周边外设,可为结帐、薪资、政府与私人支票兑现以及其他需要做身份确认的交易提供定制解决方案。STAm在数据搜集与数据集成方面具有前所未有的效能与效益。STAm的模块化特性允许Biometric Access公司客户只需针对需求来购买,而在其需求改变时又具有完整的灵活性与可扩展性。
Blackfin处理器在对STA模块进行控制处理时,还可以处理来自不同模块的条形码、指纹图像与文件输入的抽取与辨识。Blackfin处理器的性能允许STA成品使用比以往产品更为鲁棒的图像处理能力,可以提高交易的准确度与速度。
Biometric Access 公司总裁兼首席执行官Ron Smith表示:“STA产品是为了提供具有广泛的网络化周边外设选择的完整定制交易安全解决方案而设计的。由于Blackfin处理器实现了性能、周边外设与功耗的完美组合,因而可以为这些产品提供最佳平台。我们能够将指纹提取时间减半,使以太网络与USB无缝结合,同时在终端机无动作时可以使其进入休眠模式,从而实现节能目的。
ADI公司通用数字信号处理部工业与仪表产品线主任Colin Duggan称:Biometric Access 公司的SecureTouch先进系统是网络化嵌入式设计的典范,“成像与联网相结合正成为当今诸多工业与商业产品日益增长的需求。Blackfin 处理器不仅能够履行图像处理等信号处理功能,还能进行控制任务,实现单一处理器嵌入式系统,从而降低成本与设计复杂性。”
ADI公司的Blackfin处理器包含一系列新的业界最高性能和最低功耗的16/32位嵌入式处理器,它们适合会聚能力起关键作用的应用——多格式音频、视频、语音和图像处理;多模式基带和分组处理;实时安全性和控制处理。正是这种软件灵活性和可扩展性的强有力结合使得Blackfin处理器在多种会聚应用中被广泛采用,例如数字家庭娱乐系统、网络和流媒体、汽车远程信息处理和娱乐,以及数字射频和移动电视。
当今的开发厂商都希望通过选择更接近其终端产品之能力的鲁棒生态系统(ecosystem),以便缩短上市时间。ADI提供业界一流的工具、初学套件与支持,包括熟知的、能够支持其他Blackfin处理器的ADI CROSSCORE® 软件与硬件工具。这些工具包括获奖的VisualDSP++® 集成开发与调试环境(IDDE)、仿真器、以及EZ-KIT Lite®评估版硬件。
1 Blackfin、CROSSCORE、VisualDSP++与EZ-KIT Lite都是ADI公司的注册商标。本文出现的所有其他商标都归相应公司所有。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问:
www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
冯军
+86 21 2320 8131
+86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com