新款SHARC®浮点DSP处理器提供业界最高性能

比以往的SHARC处理器性能提高一倍,适合工业、汽车及音频应用
SHARC浮点DSP处理器

中国,北京 (2008年11月14日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一系列面向工业与仪器仪表、汽车音频及家庭影院应用的处理器——SHARC 2146x浮点数字信号处理器,扩展了其全新的第四代SHARC®处理器系列产品,可提供业界最高性能。这些最新的SHARC处理器与2008年10月推出的SHARC 21469(商用温度范围)专业音频版具有相同的高达450 MHz/2700 MFLOPS的性能,整体计算性能比以往的SHARC处理器提高了一倍。SHARC 2146x系列产品的许多关键特性均有助于提升性能和I/O吞吐率,这些特性包括硬件加速器、增加的片上SRAM、高速DDR2 SDRAM外部存储器接口,以及链路口。

5款全新SHARC处理器
最新推出的SHARC处理器包含:用于工业和仪器仪表的21469(工业温度范围封装);用于汽车音频的21469W21465W21462W;以及用于家庭影院的21467。与以往的处理器一样,最新一代的SHARC处理器也基于单指令多数据(SIMD)内核,支持32-bit定点以及32-/40-bit浮点算术格式,特别适合高性能应用。

“SHARC处理器的出色性能和高集成度能够产生巨大的性价比优势,已经成为浮点数字信号处理领域的领先者,”ADI公司通用DSP副总裁Jerry McGuire说。“通过新一代SHARC处理器,我们会继续关注客户的需求:我们正在提供具备极高性能的标准浮点DSP,并根据客户的需要增加特性,如执行专门任务的集成外设与加速器引擎,以提供更多的内核能力来满足不断增加的处理需求。”

与上个月推出的针对专业音频应用优化的产品一样,这些全新的第四代SHARC 处理器可以提供比以往的SHARC处理器产品高出一倍的32-bit浮点系列性能。性能提升的主要原因是产品中增加了硬件加速器,可用于各种信号处理操作,如: FIR(有限脉冲响应)、IIR(无限脉冲响应),以及FFT(快速傅立叶变换)。

SHARC 2146x处理器中其它有助于充分提升性能的特性包括:高达5Mb的片上SRAM,与以往产品相比增加了60%;新的可变指令集架构(VISA)减小了指令操作代码规模,从而节省了多达30%的用于存储应用程序代码的存储器空间。此外,高速DDR2 SDRAM外部存储器接口将数据传输速率有效的增加了一倍,从而实现了更高的I/O吞吐率。链路口支持在多个SHARC处理器之间传输数据,并为更快的数据移动提供并行指令接口,其速度比处理器的串行外设接口(SPI)更快。

工业与仪器仪表
由于具有高性能、大容量片内存储器、高速外部存储器接口,以及灵活的外设(包括八路完全独立的串行端口(SPORT)),21469对那些依赖于SHARC处理器实时决策程序执行的工业和仪器仪表应用具有重要意义。21469片内集成一个二极管,可用于芯片温度监控,使开发人员能够根据监测数据调节频率与电压参数,进一步改善设计。

SHARC 21469在工业和仪器仪表方面的应用实例有:包括各种高动态范围数据采集的电源与过程控制;包括机器人与智能伺服驱动的运动控制;以及包括示波器、信号发生器与信号源的测试与测量。

“SHARC处理器已经为我们用于检测与响应电网故障及瞬态事件的系统提供了出色的性能,” 南京南瑞继保电气有限公司研发总监李九虎说,“具有更高性能的新一代SHARC处理器将会带给我们更多空间,进一步提升我们的解决方案。”南瑞继保电气有限公司的总部位于中国南京,是研究和制造用于HVAC与HVDC电力系统的数字保护、自动化与控制系统领域的领先公司。

汽车音频与家庭影院
为了帮助音频开发人员实现更快的上市时间并降低系统的整体成本,面向汽车音频应用(21469W、21465W、21462W)与家庭影院(21467)的新款SHARC处理器利用通过认证的片上ROM解码器方案对下一代SHARC处理器性能进行了补充,解码器包括DTS-HD® Master Audio、Dolby® Digital Plus、Dolby TrueHD等。ADI公司凭借着与知识产权持有者进行合作,以实现高清环绕声系统所需的最新音频格式,继续保持着领先地位。

用于数字传输内容保护(DTCP)的其它硬件引擎(21465W、21462W)与采样速率转换器(SRC)(2146x系列的所有成员)在硬件而非软件中执行这些专门运算,使更多的内核性能可用于整体应用处理。利用SHARC 21469W、21465W与21462W处理器中集成的MediaLB接口可以连接至汽车MOST®(媒体定向系统传输)网络,进一步提升车载应用的性能。

在21469W、21465W、21462W及21467等SHARC处理器的集成外设中,有助于降低终端产品设计材料清单成本(BOM)的是S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口)发送器/接收器,S/PDIF是面向数字音频应用的业界标准I/O接口。21469W、21465W以及21462W处理器可提供集成的MediaLB接口,用于连接汽车的MOST®(面向媒体的系统传输)网络。

供货与报价
新款SHARC处理器样片将在2009年1季度开始提供。450MHz ADSP-21469的千片订量报价为31.50美元/片,400MHz ADSP-21469的千片订量报价为28.50美元/片。

了解更多
欲了解更多信息,请访问www.analog.com/SHARC。欲浏览ADSP-2146x在线学习和开发视频指导,请访问www.analog.com/vld。还可访问安富利电子元件部(ADI公司授权的代理商)网站收看信息广播:http://em.avnet.com/adisharcadsp2146xeetb

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

SHARC是ADI公司的注册商标。本文包含的所有其它商标的所有权分别属于相应的公司。

编辑的联络信息:

杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭