中国,北京 (2009年06月17日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动器 ,这是全新的电荷泵配置器件系列的首款产品,扩展了照明管理系统 (LMS) 产品线。ADP8860 设计用于和同系列的 LMS 产品配套使用,如 ADP5520 照明管理系统和 ADP5588 移动 I/O 扩展器,它具备环境光感应功能、高度可编程的寄存器组以及高级的渐变光和亮度调节选项,可显著降低高达50%的背光功耗。这种灵活的架构能简化系统设计者为范围广泛的低功耗、低电压产品优化电源管理的目标,这些产品需要为消费、医疗、工业和仪器仪表电子设备中的小尺寸显示器和/或键盘提供背光。
灵活的架构可提高易用性
在诸如海运和便携式导航设备、雷达扫描仪和消费类手机等这些具有挑战性的应用中,需要在各种照明环境下实现稳定的显示效果,ADP8860可支持1.7至3.3 V的 I/O。该器件的可配置架构能自动检测环境光水平,根据不断变化的光线条件调整背光亮度,易用性因而得以提高。与 ADI 公司的其它 LMS 器件一样,ADP8860的 LMS 功能使它能够随着光线的变化,自动确定和调整所需的最低增益,在相同条件下,相比于采用同样照明增益的传统电荷泵器件,它可降低高达50%的功耗。这款产品也提供多区照明功能,以支持主显示屏和其它显示,包括导航、特殊功能、键盘、指示灯,并可显著降低功耗同时保持必要的显示光水平。LMS 还有助于最大限度地减少处理器的参与,延长设备的自治时间,即增强续航能力,使电池的使用时间提高35%。
单芯片 ADP8860具备并行配置功能,可控制多达7个 LED -- 6个30 mA 的 LED(最多)和一个60mA 的 LED,还提供先进的亮度调节和渐亮/渐暗功能。这种灵活性可实现独立的 LED 控制,以达到最小/最大的电流和渐亮/渐暗次数,或在分组 LED 控制中可使处理器免去渐亮/渐暗任务并节省功耗。例如,设计者可以配置一小组 LED 为显示器提供背光,并分配单独的 LED 来驱动键盘照明和网络连接,并为指示灯充电。单芯片 ADP8860背光驱动器也使系统设计者能够快速、轻松地将非 LMS 设备升级至可提供想要的先进渐变光和亮度调节功能,同时延长电池续航时间,在各种照明条件下为用户提供增强的媒体视觉体验。
供货与报价
ADP8860白光 LED 背光驱动器采用2mm×2.4mm×0.6mm 的20-bump WLCSP(晶圆级芯片级封装)或封装4mmx4mmx1mm 的20引脚 LFCSP(引脚框芯片级封装),现可提供样片。ADP8860的千片订量报价为1.70美元/片。欲获知更多信息,请访问 http://www.analog.com/zh/ADP8860 。欲获知有关 ADI 公司显示和照明电源管理产品的详情,请访问 http://www.analog.com/zh/DisplayandLighting 。
ADI 公司在电源管理
ADI 公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理 IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、电源抑制比 (PSRR) 及可靠性等信号链路设计需求,ADI 公司能够帮助客户轻松而迅速的解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解 ADI 公司电源管理解决方案的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/power 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问:
www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
冯军先生
+86-21-2320-8131
+86-21-2320-8222