ADI 公司最新 BLACKFIN 处理器树立工业应用的高性价比新标杆

-- 内置 ADI 公司 ADC 的 Blackfin BF50x 处理器为工业控制和高级电源应用提供了业界最高精度和能效,配套提供的低成本(199美元)评估套件绝对物超所值
ADSP-BF506F

中国,北京 (2010年01月19日) - Analog Devices, Inc. (简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出Blackfin(R)系列汇聚式数字信号和控制处理应用新成员-- BF50x 系列。与集成 ADC 和闪存的相近价格竞争性处理器相比,BF50x 性能提高超过100%,使得设计工程师能获得极大的信号转换和运算精度优势,并采用了高级电源控制技术来在工业应用中获得更高的能效。ADI 还针对 Blackfin BF50x 系列新推出了低成本的(199美元) EZ-KIT Lite(R) 估平台 ,为处理器评估提供了经济实惠的选择。Blackfin BF50x 即日起可向用户提供样片。

Blackfin BF50x 处理器以通常时钟为150MHz 至200MHz 的处理器价格提供了400MHz 的性能,将高性能数字信号处理能力扩展到更广泛的应用,包括之前由高端微控制器支持的应用。这种性能裕量让设计工程师能通过应用更复杂的算法,获得更强的系统功能和精度,允许通过优化系统界面和控制功能实现更高的灵活性。设计工程师还可以使用更先进的软件工具和库来生成代码,这有助于在不增加处理器成本的条件下,进一步缩短产品开发周期,并加速产品面市。

Blackfin BF50x 处理器将高性能信号处理内核与业界标准接口相结合,确保在不需要高成本的外部器件条件下,能快速而经济地完成应用开发。Blackfin BF50x 具有可选的内置双 SAR 12位 ADI ADC,可以实现更高精度的数据转换,还有可选的4MB 片上可执行闪存存储器,这些特性能使片外的器件最少,以降低整体系统成本。

产品聚焦
集成 ADC 的最高性能 DSP。400MHz的 Blackfin BF50x 处理器是集成 ADC 的 DSP 中性能最高的。Blackfin BF50x 内置的双 SAR ADI ADC 利用了 ADI 公司全球领先的 ADC 技术,有效分辨率是业界其它集成12位 ADC 的 DSP 的两倍,达到业界领先的11.5位有效位 (ENOB),使其成为包括电源逆变器、UPS、伺服控制和电机控制等应用的理想之选。BF50x 系列还为 Blackfin 产品组合引入了新的外设 -- ADC 控制模块 (ACM),它提供了 ADC 采样与外部事件同步的一种低开销的精确方法。

工业应用的新标准。Blackfin BF50x 处理器为那些工业控制、自动化应用的设计工程师们开发高精度、高能效系统提供了高性能的选择,这些应用包括电源逆变器、UPS、电源和运动控制以及智能计量和高级感应应用,包括电力计量、流量/液位计量。

更高处理性能实现更强的系统优化。BF50x 系列处理器提供的性能裕量使得可以在高级的系统建模中使用先进的控制理论和算法,从而实现任何实时系统的最佳功效和控制效率。设计工程师将使用 Blackfin BF50x 处理器获得更精确的控制(例如运动)、效率(例如功耗)、可靠性(例如电源质量)以及功能(例如电力线通信)。

独立的评估性证明性价比领先。Berkeley Design Technology 公司 (BDTI) 对 Blackfin BF504的基准分析证实了该处理器领先于所有竞争性产品,BTDI对定点数字信号处理器以“单位美元成本的速度比”进行分析,BDTIsimMark2000/$ 测试评分达到498分的高分。BDTI 基准测试提供实际应用中的期望性能值,是全球使用最广泛的数字信号处理测试基准。欲了解更多信息,请访问 www.BDTI.com 。Scores (C) 2009 BDTI.

新型低成本开发平台。针对 Blackfin BF50x 的 EZ-KIT Lite 评估套件只需要199美元,其中包括 ADI VisualDSP++(R) 开发环境评估套件。ADI 还提供价值150美元的 Blackfin 仿真器 (ADZS-ICE-100B),为设计工程师提供了一套综合开发平台,降低了使用 Blackfin BF50x 系列处理器的门槛。

ADI 的合作伙伴支持 Blackfin BF50x 处理器。合作伙伴为 Blackfin BF50x 提供增值设计服务和技术,其中包括波士顿工程公司、Advanced Energy Conversion 公司和 Schmid Engineering 公司。

支持观点
“那些以前因为低成本处理器和微控制器性能局限性所困扰的设计工程师们现在可以克服这些局限了,利用统一、简洁的处理平台可以实现更高性能和经济性,”ADI 公司通用 DSP 部门副总裁 Jerry McGuire 指出。“Blackfin BF50x 处理器提供了性能裕量和集成的外设来推动在嵌入应用中的更大创新,利用低价评估套件和丰富的软件工具生态系统,可以实现无可比拟的价值。”

价格与供货
BF50x 系列包括起价为4.50美元的 BF504,集成了闪存存储器的 BF50x 起价为6.50美元,而集成了闪存存储器和 ADC 的 BF506F 起价为10.60美元(所有的报价均基于10,000片的批量)。目前已可提供处理器样片。用户可向 ADI 授权代理商购买针对 Blackfin BF50x 处理器的 EZ-KIT Lite 评估套件,价格为199美元。欲了解更多关于 Blackfin BF50x 处理器系列以及开发平台的信息,请浏览由 ADI 与艾睿电子共同举办的网络研讨会。

支持资源
ADI Blackfin BF50x 背景信息: http://www.analog.com/zh/blackfin50x
ADI Blackfin BF50x 产品图片: http://www.analog.com/zh/press_release_graphics
ADI Blackfin BF50x 概述视频: http://www.analog.com/video/bf50x
ADI Blackfin BF50x 处理器数据手册: http://www.analog.com/data_sheets/bf50x
ADI Blackfin BF50x 处理器评估套件: http://www.analog.com/zh/BF506-HARDWARE
BDTI对Blackfin BF50x 的基准结果: http://www.bdti.com/bdtimark/chip_fixed_cost_scores.pdf

ADI 公司新闻 RSS: http://www.analog.com/en/homepage/news.xml
ADI Blackfin 相关社会媒体
Twitter: @Blackfin
Linkedin Group: Analog Devices Blackfin

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

Blackfin、EZ-KIT Lite和 VisualDSP++是 ADI 公司的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者的财产。

编辑的联络信息:

刘姗 小姐
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭