ADI公司扩展超低噪声、高速运算放大器产品系列
| ADI公司的ADA4898独特地集成了高速和高精度特性,帮助设计人员在16-bit和18-bit精密仪器仪表应用中实现最大的动态范围 |
中国,北京 (2008年05月21日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款低噪声运算放大器ADA4898,扩展了其产品系列。继ADA4899和AD8099运算放大器的成功推出之后,ADA4898为设计人员提供了一种独特的适用于高精度应用的低失真、低噪声和高速的集成方案。ADA4898可与ADI公司的精密数据转换器(包括AD7631和AD7634)协同工作,特别适用于基于雷达的汽车防碰撞系统、医疗仪器以及其他的16-bit和18-bit精密仪器仪表应用。
“ADI公司一直是业界领先的低噪声放大器产品的供应商。ADA4898是继AD8099之后,ADI公司的又一款使用共模线性化输出的运放,”ADI公司高速线性产品的生产线总监Jim Doscher说,“高速放大器ADA4898实现了前所未有的超低1/f噪声和宽带噪声。”
关于ADA4898
ADA4898单位增益稳定运算放大器为设计工程师提供了超低的宽带噪声(<1 nV/rt Hz)、10 Hz下1.2 nV/rt Hz的1/f噪声、低失真(500 kHz下-110 dBc),以及可用于优化模数转换器(ADC)性能的直流精度。ADA4898特别适用于16-bit和18-bit的系统,它的高速(G=+1时,-3 dB带宽为70 MHz)和高压摆率(40 V/µs)特点,能够实现放大器速度和精度的最佳集成。ADA4898能支持宽电源电压,范围为±5 V~±15 V。
供货与报价
ADA4898-1单运放版本的产品现已批量生产,采用8引脚SOIC封装,在-40°C~+125°C的扩展工业温度范围内达到规定的技术指标。双运放版本的产品将在年内批量生产。ADA4898-1的千片订量报价为1.89 美元/片。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/lownoiseamps。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI公司)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,在此基础上已成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,他们事实上代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为高性能模拟集成电路(IC)制造商庆祝公司在此行业全球领先40多年,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,全球员工约8900人。公司拥有遍布全球的30个产品设计中心以及位于美国马萨诸塞州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州、爱尔兰和菲律宾的多个造基地。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
编辑的联络信息:
冯军
+86 21 2320 8131
+86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com