中国,北京 (2008年10月28日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出信号处理先锋汇聚处理器的新成员——Blackfin® BF51x 系列产品。新产品一如既往的展现出Blackfin汇聚处理器架构的出色能力,可以降低成本、功耗、软件复杂性,并加快开发进度,适合各种移动生活方式、工业、仪器仪表、便携式医疗诊断与VoIP电话应用。欲了解详情,请访问www.analog.com/BF51x,更多最新信息,请访问http://twitter.com/Blackfin。
新推出的Blackfin处理器产品包括BF512、BF514、BF516和BF518。它们都是单核汇聚处理器,相对于以往的异构MCU+DSP方案,能够减少器件数量,节约系统成本,缩小电路板空间和降低功耗。与传统的DSP类似,BF51x处理器的每个处理单元都具有高时钟速率和低功耗(MMACs/mW);而且,就像传统的MCU(微控制器单元)一样,这些汇聚处理器都采用界面友好的操作系统和编译器。
这四款新型16/32-bit BF51x处理器都具有高达400 MHz (800 MMACS)的时钟速率,内置116 kB RAM,以及可选择的4 Mbit串行(SPI)闪存。每款器件还都集成了用于代码与内容保护的Lockbox™安全技术。Blackfin处理器拥有出色的低功耗性能,支持丰富的媒体应用程序,片内集成特性确保其能够轻松地与多种音频、视频、图像和通信外设以及多种类型的存储器进行连接。集成特性包括:支持16个立体声I2S数字音频通道、12个外设 DMA通道,还提供了内置的高级存储控制器,用于实现与多组外部SDRAM、SRAM、Flash或ROM的无缝连接。每个处理器包括两个双通道同步串行通信端口(SPORT)、一个高速并行外设接口(PPI) 、一个I2C兼容2线接口(TWI)、两个PC兼容的UART,以及两个SPI兼容的串行外设接口端口。
“系统解决方案最终决定某项具体应用消耗多少功耗,” ADI公司通用DSP副总裁Jerry McGuire说,“显而易见,与分立处理器与器件的组合方案相比,集成适当外设的单一汇聚处理器能够实现更低的BOM成本和更低的功耗。目前,很多公司都在谈论最低的功耗或最高的性能,而对于当今应用最重要的是,以低功耗实现最高性能。”
低功耗领导者——以低功耗实现高性能
这四款全新Blackfin处理器可提供8.5 MMACs/mW(100 MHz)的单位功耗性能,器件具有动态电源管理(DPM)功能,使开发人员能实现程序执行期间处理器功耗与处理需求的匹配。ADI公司在七年多前发布首款Blackfin处理器时就实现了DPM应用,自2001年10月问世以来,Blackfin器件始终具备最大的电源效率。
为了达到最大的能源效率,同时以低功耗实现最高性能,Blackfin处理器采用了各种高级设计技术,包括:可编程电压与频率调节、时钟周期分辨率动态时钟门控、支持深度睡眠与休眠模式的多电源域、可实现总线激活能量最小化的高代码密度、用于实现最佳性能与电源效率的混合阈值电压晶体管、实现最大电源效率的完全定制的处理器内核、使用灵活的硬件加速器,以及支持mSDRAM以实现最小板级功耗。
| C550x | 18 mW | 60 MHz | ||
| Blackfin BF516 | 16.5 mW | 60 MHz | ||
| C550x | 46 mW | 100 MHz | ||
| Blackfin BF516 | 24 mW | 100 MHz |
便携式设备、VoIP电话以及工业仪表应用的理想之选
BF512是Blackfin处理器系列产品中新的低成本切入点。这款器件实现了性能、外设集成与价格的均衡,非常适合对成本极为敏感的应用,包括便携式测试设备、嵌入式调制解调器、生物识别,以及消费类音频产品。BF51x系列产品的所有成员都具有用于感应电机控制应用的新型三相PWM发生单元,以及用于旋转编码器的正交接口。
BF514、BF516与 BF518均内置片上可移动存储接口,将汇聚处理器系列产品进一步扩展至便携式应用领域。这三款器件都具有:安全数字输入输出(SDIO)接口,用于与标准闪存以及Wi-Fi卡进行连接;功率优化的CE-ATA存储接口,用于小型手持式与消费类电子应用;嵌入式多媒体卡(eMMC)接口,用于在各种消费类电子、无线、导航以及工业应用中集成大容量闪存。
对于联网的工业和仪器仪表应用开发人员来说,BF516 中增加了具有媒体独立接口(MII)与简化媒体独立接口(RMII)的以太网10/100 MAC(媒体访问控制)。高集成度的BF518以太网MAC面向工业、便携式以及VoIP应用,可支持用于联网测量与控制系统的IEEE-1588时钟同步协议。
日益增长的各种应用说明当代汇聚处理器方法已经成为成本与功耗敏感设计的最佳选择。例如,某些VoIP电话系统开发人员已经利用分立的DSP与微控制器芯片实现了所需的媒体与控制功能。而单一架构的BF51x Blackfin处理器能够在统一的软件开发环境中更快速的进行系统调试与部属,节省系统整体成本,以及降低系统功耗需求,实现完整的VoIP电话功能。
Global IP Solutions公司的业务开发高级总监Larry Golob说:“GIPS VoiceEngine媒体处理功能可满足VoIP设备制造商最严格的需求,在与ADI公司的Blackfin处理器配合使用时,能确保用户具有始终如一的高质量VoIP体验。Blackfin处理器的性能、功耗和功能性非常适合于实现VoIP技术。”
利用Global IP Solutions(GIPS)公司面向Blackfin处理器提供的VoIP软件包VoiceEngine,以及在uClinux操作系统上运行的VoIP参考平台,功能丰富的Blackfin系列产品能够降低设计成本,部署完全可升级的VoIP电话,满足不同的市场需求。
供货与报价
BF51x系列产品样片即将供应。BF512的报价为4.95美元/片,BF514的报价为7.75美元/片,BF516的报价为8.75美元/片,BF518的订量报价为11.85美元/片,这些报价均参考25000片订量。
欲浏览最新Blackfin系列产品的网络直播,请访问 http://w.on24.com/clients/adi/BF51x。
汇聚处理
凭借着对嵌入式应用未来需求的清晰了解,ADI公司已成为汇聚处理的领先创新者——能够针对“互联”应用,在单一的类似处理器架构中实现具有同类最佳性能、性价比和电源效率的信号处理与控制处理能力。ADI公司的汇聚处理方法已经在数千款应用与产品中取代了异构的协处理器架构,更加简化和加速工程开发,以及节约成本。
Blackfin处理器系列产品提供了业界领先的工具、入门套件的支持,包括ADI CROSSCORE®软件与硬件工具与获奖的VisualDSP++®集成开发与调试环境(IDDE)、仿真器,以及EZ-KIT Lite®评估硬件。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
Blackfin、CROSSCORE、VisualDSP++、LockBox和EZ-KIT Lite是ADI公司的注册商标。本文包含的所有其它商标的所有权分别属于相应的公司。
杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com