中国,北京 (2012年02月29日) - ADI最近宣布Lantronix, Inc.已选用ADI公司的iCoupler®数字隔离器技术来构建其新系列无线通信网络服务器。EDS-MD系列多端口医疗设备服务器代表了医疗通信的最新成就,采用紧凑、安全、轻便的塑料外壳,能够对多种医疗设备进行远程控制和系统级管理。
新系列网络服务器专门针对医疗保健行业的严格法规和安全标准而设计,包括IEC-60601-1、EN 6061-1-2和UL 6061-1。ADI公司已获专利的数字隔离器技术具备独一无二的优势,包括能够在接地故障中隔离并保护EDS服务器和其它相连医疗设备的电流隔离。
Lantronix工程副总裁Daryl Miller表示:“Lantronix帮助医生、护士、诊断师和医院管理者开发更高效的病患护理管理方法,如通过远程监控或数据采集等。医疗行业的安全和可靠性标准非常严苛,因此我们采用ADI公司的iCoupler®数字隔离器技术来帮助将重要数据更快速、更安全、更高效地传送给医护人员,以便他们能够就病患护理做出更合理的决策。”
根据ABI Research的研究,2014年全球支持Wi-Fi的医疗保健产品总销售额将比目前增长近70%,达到近50亿美元。美国刺激经济法案中为病历数字化分配了200亿美元预算,整个医疗行业也将进行大刀阔斧式的改革,因此业界对医疗保健领域无线通信的机会表现出前所未有的兴趣。
EDS-MD系列通信服务器采用ADI公司iCoupler®数字隔离器的许多通道配置。通过选择这些数字隔离器,而不是基于光耦合器的解决方案,Lantronix新一代服务器提高了数据速率,缩小了电路板尺寸,减少了器件数量,从而降低了系统总成本,同时提高了长期可靠性。
作为数字隔离领域的全球领导者,ADI公司专有的iCoupler®数字隔离器技术与传统光耦合器中使用的LED和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率,功耗更低,性能更加稳定。通过使用晶圆级工艺直接在片内制造变压器,iCoupler®数字隔离通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。iCouple®r数字隔离器的变压器是由CMOS和镀金金属层组成的平面结构。
位于镀金层下方的高击穿电压厚聚酰亚胺层,将顶部变压器线圈和底部变压器线圈隔离开来,从而提供最可靠的最高等级数字隔离性能。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路用于提供每个变压器与其外部信号之间的接口。目前,已有超过5亿个隔离通道采用ADI公司的iCoupler®数字隔离器技术,设计用于数百种应用,例如病人监护仪中的USB隔离,可让医院和医师利用最先进的电脑技术监控病人健康状况,在不影响病人安全的前提下无线传输医疗记录。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
iCoupler是ADI公司的注册商标。 欲订阅ADI新闻资料,请访问: http://www.analog.com/zh/homepage/news.xml 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com