ADI公司的16-BIT, 10-MSPS SAR模数转换器超过业界性能标准

最新PulSAR® ADC具有15-bit有效位数(ENOB)及2.5倍的更快采样速率,能使医学成像与数据采集系统实现高精度和高吞吐率

中国,北京 (2008年07月03日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出精密16-bit 逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR®产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重要的需求是在高速处理信息的同时保持数据完整性。例如,在医学核磁共振成像(MRI)和数字X-射线系统中,这款新型的PulSAR ADC所提供的速度和精度使得医疗程序可以更迅速有效地进行,缩短患者的MRI检查以及在X-射线辐射下暴露的时间。

ADI公司的AD7626 PulSAR ADC刷新了16-bit数据采集性能,具有同类最佳的15-bit有效位数(ENOB)及10-MSPS采样率,比其它SAR ADC快2.5倍。其它ADC的工作速率较低,或者需要增加功耗来达到较高的采样速率,这会影响交流和直流性能,而AD7626 PulSAR ADC可提供92-dB信噪比(SNR),比其它任何架构的ADC高8 dB(1.3 bit)。

Trixell公司电子学与ASIC部门经理Stephane Rossignol指出:“对于高端X-射线成像设备来说,精度和吞吐率是实现更高图像质量和改进帧速率的关键性能指标。作为ADI公司的长期合作伙伴,Trixell公司选择了AD7626 PulSAR ADC,因为它满足我们终端系统设计的速度、精度、功耗、封装尺寸以及价格要求。” Trixell公司是泰利斯电子器件公司、飞利浦医疗系统公司以及西门子保健公司的合资公司,是放射成像平板探测器的领先开发商。

ADI公司大中华区工业及医疗资深业务经理周文胜说:“从生产率迅速增长的工厂自动化系统,到可以为患者提供快速无创检查的灵敏医学成像设备,实际上,所有的制造商都希望超越速度障碍,同时保持高数据精度。AD7626大幅提高了采样速率,可提供足以匹敌其它低速率转换器的线性性能。”

对于不需要10-MSPS数据速率的应用,AD7626可以很容易实现多路复用。例如,某些医学成像设备可以在双通道配置中使用AD7626,其中每个通道的采样速率是5 MSPS,这使得系统设计人员可减少一半的转换器数量,从而降低材料清单成本,同时,其速度仍可比现有的解决方案提高25%。

领先的半导体研究公司Databeans Inc.的研究总监Susie Inouye指出:“从超声成像到数字电视、移动电话及其它消费电子产品的广泛应用领域中,数据转换技术决定着用户体验的质量。由于终端应用种类繁多,不可能通过单一的指标就定义出一款高性能的数据转换器。现今的原始设备制造商(OEM)需要在半导体设计合作伙伴的协助下,解决棘手的信号处理挑战,ADI公司的工程师在模拟与数字领域方面是具备丰富经验,能够为用户提供最适合的转换器。”

AD7626 10-MSPS ADC具有同类最小尺寸和最低功耗

AD7626采用5 mm × 5 mm LFCSP封装,体积比同类产品小70%,功耗仅为130 mW,即使在最高的采样率下,功耗也比其它同类ADC低15%。AD7626采用自同步LVDS总线,这种总线提供噪声极低的接口,并可减少为降低电路板级噪声所需要的外部元件数量。

AD7625 6-MSPS ADC进一步扩展ADI公司的PulSAR ADC产品系列

ADI公司同时还推出16-bit PulSAR ADC——AD7625,采样速率6 MSPS,进一步将PulSAR系列的产品数量扩展到15个,采样率范围从1 MSPS 至10 MSPS,动态范围16 bit~18 bit。ADI公司PulSAR产品系列基于可提供零数据延迟附加优势的ADC架构,这对精密数据采集系统至关重要。

供货与报价

AD7626与AD7625 PulSAR ADC现已批量生产。AD7626采用32引脚LFCSP封装,千片订量报价为34美元/片。AD7625采用32引脚LFCSP封装,千片订量报价为32美元/片。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/pr/AD7626。 同时还提供PulSAR ADC评估工具,欲了解更多信息,请访问www.analog.com/pr/PulSARevalkit

数据转换器:连接模拟与数字世界

在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)以及数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供了评估工具,有助于用户迅速地评估、选择最佳的转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。 欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问www.analog.com/ADCsearch。 欲了解ADC 驱动器,请访问www.analog.com/adcdrivers。 欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问www.analog.com/DACsearch

PulSAR是ADI公司的注册商标。本文包含的所有其它商标的所有权分别属于相应的公司。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI公司)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,在此基础上已成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,他们事实上代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为高性能模拟集成电路(IC)制造商庆祝公司在此行业全球领先40多年,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,全球员工约8900人。公司拥有遍布全球的30个产品设计中心以及位于美国马萨诸塞州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州、爱尔兰和菲律宾的多个造基地。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com