ADI公司用于精密检测的-Δ模数转换器提供卓越的分辨率与速度
| ADI公司的 AD7190 24 bit模数转换器噪声仅为7 nV,在高达2.4 kHz速率下的无噪声分辨率优于16-bit,同时片上集成可编程增益放大器 |
中国,北京 (2008年07月03日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款-模数转换器(ADC)——AD7190,实现了数据速率和无噪声分辨率的最佳组合,使工业设备制造商能够提高精密测量仪器仪表的工作速度和精度。同类竞争器件的分辨率在速度超过1 kHz时会迅速下降,而ADI公司的24-bit AD7190 - ADC在40mV~5V的整个输入电压范围内,当速率高达2.4 kHz时仍可实现优于真16-bit的无噪声分辨率。
这种性能使得设计人员能够以更高的精度和速度测量微弱的信号,大幅改善精密仪器仪表的系统性能,如称重计、过程测量与控制模块、科学仪器以及医疗监控设备。此外,设计人员可以实现业界领先的、21-bit无噪声分辨率的高精密直流系统,当数据速率为4.7 Hz时,40 mV输入信号的噪声仅为7 nV rms (均方根)。在- ADC中, AD7190可在最宽的数据速率以及信号输入范围内提供出众的无噪声分辨率,其灵活性使得制造商可以在多个终端设备生产线上使用相同的数据转换器解决方案。
ADI公司大中华区工业及医疗资深业务经理周文胜说:“实验室级别仪器的精度和稳定度一般都较高,当采集非常微弱的信号时,对环境噪声的要求很严格,而且需要较高的增益,以确保精确的数据采集。而在现场应用环境中,封装好的物品通过送料斗和传送带快速的传送,这要求实现快速、无差错的处理。AD7190单芯片解决方案可以在多种输入信号量级和数据速率下进行高精度测量,在不牺牲系统分辨率的情况下提供更快的吞吐率。”
片上可编程增益放大器提供超低噪声性能和优异的失调漂移
AD7190 - ADC片上集成一个高级的可编程增益放大器(PGA),该PGA在直流到4.8 kHz范围具有超低噪声和漂移。这种内部集成可编程增益放大器的创新设计,使得AD7190 - ADC在4.7 Hz数据速率、增益128时的噪声仅7 nV rms(均方根),同时失调漂移低至5 nV/℃的。与其它同类- ADC在kHz数据速率下转换微弱信号的能力相比,高集成度的AD7190不仅可提供高出两位的分辨率,而且集成的片上特性能将信号链路的成本降低25%。这些片上特性包括:振荡器、温度传感器、桥式待机开关、参考检测监测器,以及单端伪差分或全差分输入通道选项,并且还包括同步50-/60-Hz抑制、失调与增益校准、开放的传感器检测、斩波或非斩波信号选项,以及4个通用输出引脚。如果希望对每个信号进行有效转换,可以选择零延迟模式以减少软件开销。
供货与报价
现在可提供AD7190- ADC样片,预计2008年11月批量生产。AD7190采用24引脚TSSOP封装,千片订量报价为5.90美元/片。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/pr/AD7190。
数据转换器:连接模拟与数字世界
在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)以及数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供了评估工具,有助于用户迅速地评估、选择最佳的转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。
欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问www.analog.com/ADCsearch。 欲了解ADC 驱动器,请访问www.analog.com/adcdrivers。 欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问www.analog.com/DACsearch。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI公司)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,在此基础上已成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,他们事实上代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为高性能模拟集成电路(IC)制造商庆祝公司在此行业全球领先40多年,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,全球员工约8900人。公司拥有遍布全球的30个产品设计中心以及位于美国马萨诸塞州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州、爱尔兰和菲律宾的多个造基地。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
编辑的联络信息:
杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com