具有内部补偿的高集成度降压型 DC/DC 同步稳压器可简化负载点电源设计

-- 高精度开关稳压器 ADP2118具备跟踪和同步功能,可提供高达96%的电源转换效率

中国,北京 (2009年08月13日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 集成式电源管理开关稳压器 系列的最新成员 ADP2118 DC/DC 开关稳压器 。这款新型集成式3A、降压型 DC/DC 同步稳压器包含低导通电阻开关 FET(场效应晶体管),可最大限度地提高效率,并集成了内部回路补偿、电源良好指示器、精密使能、跟踪和同步功能,以简化负载点电源系统的设计。ADP2118设计用于支持从医疗设备到通信基础设施设备等多种应用中的高性能信号链负载,这些应用信号链可能包括 ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及诸如 DSP(数字信号处理器)和 FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米 IC。

“对于没有多少时间可以投入到高效率负载点电源设计的工程师而言,ADP2118的内部补偿、高集成度和 ADIsimPower(TM) 在线设计工具使之非常易于使用,”ADI 公司产品营销经理 Laurence McGarry 表示,“这一产品系列的目标是解决诸如FPGA内核的瞬态响应、降低系统噪声和散热管理等具有挑战性的电源问题,同时还可用于线性稳压器的设计。我们希望客户能够实现高功效的设计,并快速上市。”

ADP2118基于可提供出色稳定性和瞬态响应的电流模式、固定频率 PWM(脉宽调制)架构,电源转换效率高达96%。在轻负载情况下,这款稳压器可以配置成以 PFM(脉冲频率调制)方式工作,以降低轻负载损耗。

当一个系统中采用多个 ADP2118稳压器时,可以利用该器件的电源良好、使能和跟踪功能实现简单、可靠的启动顺序。ADP2118器件可以通过同步来消除转换器之间的拍频,并消除可能产生的听得见的系统噪声。这款稳压器可以进行180度异相同步,以降低输入电流纹波,减小输入电容。ADP2118具有600kHz 或1.2MHz 的固定开关频率,采用2.3V至5.5V 的宽电源电压供电,以适应各种负载点应用。ADP2118的输出电压可调,范围为0.6 V 至输入电压 (VIN),并且该器件提供3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.2 V 和1.0 V 的预设输出电压选项。这款新型稳压器在禁用时从输入源汲取的电流不到3微安。

ADP2118非常适合用于建立分布式低噪声模拟电源轨以支持 ADI 公司的其它器件,如最新的 ADC 、放大器和 DAC 等。其快速瞬态响应和简单易用的特性使该系列成为为 FPGA 及 ADI 公司的 Blackfin(R)SHARC(R) 处理器供电的理想之选。ADI 公司的集成式电源管理开关稳压器还可获得 ADIsimPower(TM) 设计工具的支持,这使元器件选型、电源性能仿真和评估电路的构建更加便捷和迅速。

供货与报价

产品
样片
供货
输出选项(A)
结温范围
千片订量报价
封装
ADP2118
现在
现在
3
-40摄氏度至
+125摄氏度
1.90美元/片
4 mm × 4 mm
16引脚 LFCSP

欲获知详情,请访问 http://www.analog.com/zh/ADP2118。欲获知有关 ADI 公司的开关稳压器系列的详情,请访问 http://www.analog.com/zh/switching-regulators

其它资源
欲观看免费、深度的“高速模数转换器应用中的开关稳压器设计”网上研讨会,请访问 http://www.analog.com//prswitchingregulatorwebinar

ADI 公司在电源管理
ADI 公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、电源抑制比(PSRR)及可靠性等信号链路设计需求,ADI公司能够帮助客户轻松而迅速的解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解ADI公司电源管理解决方案的更多信息,请访问:http://www.analog.com/power/zh

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

ADIsimPower 是 ADI 公司的商标,Blackfin 和 SHARC 是 ADI 公司的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者的财产。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News

编辑的联络信息:

谢莉女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭