中国,北京 (2009年03月27日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出可免费下载的用于开发短距离无线设备的 ADIsimSRD(™) Design Studio 最新版本。ADIsimSRD Design Studio 1.1版本可对采用 ADI 公司的 ADF70xx 系列发射器和收发器的短距离无线电通信系统进行实时仿真、测试配置和诊断潜在问题。该版本增加了对 ADI 公司的 ADF7021-N 等最新收发器和发射器的支持,以及对新的 ARIB T96 日本频段(950 至 956MHz)的支持。该工具还附带新的功耗模型,可计算电池使用寿命,提高设计的能效。ADIsimSRD Design Studio 可实现快速的原型开发和设计优化,不再需要使用电子数据表和反复设计,这有助于设计工程师更快地将短距离系统推向市场。
欲下载 ADIsimSRD Design Studio,请访问 http://www.analog.com/zh/adisimsrd 。
关键特性:
-- 可免费下载的应用软件
-- 同时查看时域和频域的多个参数
-- 查看符合 FCC、ETSI、ARIB 标准的设计模板,实现方便的性能评估、定制开发和仿真
-- 通过各种仿真方法创建无线链路,如时域、瞬态分析和频谱分析仪
-- 获得 SRD 频率、同步检测、功耗和无线链路分析的实时表征
-- 对影响短距离无线链路性能的所有关键因素进行诊断
-- 通过从内置元件数据库中选择收发器和发射器来定制收发器和发射器
-- 通过新的功耗模型计算电池续航时间
请访问以下链接,了解更多有关 ADIsimSRD Design Studio 以及 RF 收发器和发射器的信息:
ADIsimSRD Design Studio 主页:http://www.analog.com/zh/adisimsrd
ADI 公司的短距离收发器和发射器:http://www.analog.com/zh/srd
ADI 公司的 RF 设计工具:http://www.analog.com/zh/rftools
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问:
www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
Colleen Cronin
+1-781-937-1622
Colleen.cronin@analog.com