content here.
content here.

大战家庭HDTV综合娱乐系统,ADI集成CEC功能的深色HDMI发送器抢占市场先机

ADI公司的ADV7510 Deep Color HDMI发送器片上集成CEC功能和驱动程序,有助于加快认证过程,并缩小20%的电路板空间,可显著降低HDTV娱乐系统成本及复杂性
ADV7510

中国,北京 (2009年01月20日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界首款集成CEC功能的深色(Deep Color)HDMI™(高清多媒体接口™)发送器——ADV7510。 作为ADI公司Advantiv®高级电视解决方案系列的最新产品,该产品集成了用于音/视频设备互连的CEC(消费电子控制)控制器与缓冲器,能够减少器件数量、降低设计复杂性,并缩短上市时间。与需要分立CEC控制器的同类产品相比,ADV7510的片上控制器能够加速CEC与HDMI的软件开发过程,同时缩小20%的电路板空间。在ADI已验证的驱动程序与HDMI预认证测试的支持下,使用ADV7510可以进一步缩短上市时间。

随着技术的发展,信息产业革命的主战场已经转向了家庭综合娱乐系统,电脑商、电信商以及大型电子消费品生产商争相推出下一代高科技娱乐产品。此时,如何降低家庭娱乐系统的复杂性和成本,同时提升HDTV娱乐性能,成为各大厂商关心的核心问题。ADI做为领先高清多媒体接口(HDMI)发送器、接收器和多路复用器供应商,最新推出的ADV7510可适用于音/视频接收机(AVR)、蓝光(Blue-ray™)DVD播放器、高性能机顶盒、数字录像机(DVR)、计算机与视频游戏控制台,不同产品平台之间高清音频、视频的无缝传播将不再是一种奢望。

ADV7510做为全球第一个集成度如此之高的HDMI主控芯片,它将以往需要多块芯片才能实现的效果集成在一块单芯片中,这样可以降低BD/DVD/DVR等厂商的开发时间和成本。对于消费者而言,这无疑将加速高品质的家庭娱乐生活的到来。

“CEC是当今娱乐系统必须具备的特性。ADV7510消除了外部CEC微控制器,使设计工程师可以提供经过验证的高性能音/视频设备,而且无需通常用于确保兼容性的额外现场测试,”ADI公司高级电视部总监Bill Bucklen说,“ADV7510在高性能单芯片解决方案中集成了12位Deep Color运行和1080p连通性,能够实现经过验证的高性能音/视频设备,并降低开发与制造成本。”

Deep Color增强HDTV视频图像质量
ADV7510能将HDMI的Deep Color能力集成入支持高达1080p分辨率的HDTV(高清电视)设计中,可使视频设备显示数百万种不同的颜色的同时,大幅增强视频传输和显示的色彩亮度和精度,画面的色调或亮度可以逐渐变化,图像更平滑、更逼真。ADV7510的Deep Color还可支持x.v.Color,能够在播放数字视频内容时增加可用颜色的范围,以呈现出最真实的图像。

增强特性简化系统设计
ADV7510支持ADI公司的集成CEC控制器及软件驱动器,能够确保系统与支持HDMI标准的多个音频与视频器件之间的无缝连接。ADV7510实现了HDMI中继器应用功能,可以防止未授权的转录,及时确保HDCP认证。ADV7510集成了用于EDID(扩展显示识别数据)读取的I2C(内部集成电路)主控器,及支持I2C与HPD(热插拔检测)的5 V容限I/O,有助于进一步降低系统成本。

支持领先的连通性与音频标准
ADV7510支持用于LPCM(线性脉冲编码调制)或压缩音频的S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式),包括Dolby® Digital、DTS®与THX®。ADV7510支持8通道I2S音频,能够实现高达768 kHz的立体声或7.1声道环绕声音响。此外,为了支持最新的高清音频标准,ADV7510还可提供多达8通道的DSD(直接数字流)音频。

ADV7510与高级电视信号链路中的其它ADI器件兼容,包括:ADV7441A——其内置10位集成多格式SDTV(标清电视)视频解码器及SD/HD模拟分量视频数字化器与双输入HDMI接收器,和ADV7390–93视频编码器,以及具有均衡输入的AD8190/1/2/5/6/7A/7B HDMI/DVI开关与缓冲器。

供货与报价
ADV7510 Deep Color HDMI发送器现已在中国上市,它基于高级CMOS工艺制造,采用14 mm × 14 mm 100引脚LQFP封装,工作温度范围为-25°C至+85°C。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/ADV7510

关于ADI公司HDMI预测试实验室
ADI公司的HDMI预测试实验室位于交通便利的日本东京、中国北京、中国台北,以及美国北卡罗来纳州格林斯博罗,在进行HDMI兼容性测试之前,客户可以利用这些HDMI预测试实验室对其设备性能进行评估,以确保所有的HDMI兼容性测试规格需求都得以满足,通过这些本地HDMI预测试实验室能够帮助客户缩短上市时间、降低测试成本。ADI公司的HDMI技术已经成功通过了权威HDMI兼容性测试中心的兼容性测试。

关于ADI公司Advantiv®高级电视解决方案
ADI公司的Advantiv高级电视解决方案广泛应用于世界领先的消费类电子产品,帮助新产品随时随地为消费者提供逼真的音频和视频质量。在ADI公司系统级专家的支持下,ADI公司的Advantiv高级电视解决方案产品能驱动一系列高清系统,包括等离子和液晶HDTV、Blu-ray™影碟机、数字摄像机 (DVR)、音/视频接收机 (AVR)以及在它们之间的高清互连。Advantiv高级电视解决方案种类繁多,其功能与特性可以满足各种消费类电子产品的需求。欲了解ADI 公司Advantiv系列产品的更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/advantiv

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

冯军 先生
+86 21 2320 8131
+86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com