中国,北京 (2009年01月12日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界首款集成了CEC(消费电子控制)控制器和模拟接口的深色 HDMI™(高清多媒体接口™)接收器ADV7604,扩充了其Advantiv®高级电视系列解决方案。集成CEC的ADV7604深色HDMI接收器,在实现能源之星级别电源效率的同时能提供1080p的视频性能,并将12位的深色HDMI接收器与3个170 MHz的12位ADC进行匹配,在同类产品仅能提供8位或10位色深的时候就能在模拟接口上实现深色精度。这一高集成度可省去多达5个元件,从而减少了HDTV的材料成本和功耗,同时还可提供1080p的视频性能、低待机功耗、无缝运行和完美的HDMI接收效果。
ADI公司高级电视部门总监Bill Bucklen说:“传统的HDTV设计要求主系统芯片即数字缩放芯片,在系统待机状态下仍然保持上电状态,一旦收到遥控信号即‘唤醒’电视机。然而,数字缩放芯片的待机功耗通常超过1瓦,这将无法满足新的能源之星标准,“将CEC缓冲和其控制程序直接集成在HDMI接口的驱动程序中,ADV7604可帮助设计师实现1瓦甚至更低的待机功耗以满足新的能源之星3.0规范。在待机状态下,只需要让ADV7604芯片上的一小部分电路处于上电状态以等待CEC命令,而HDTV系统其他部分都不必消耗功率。”
美国消费电子协会(CEA)最新研究数据显示,89%的家庭希望他们的下一代电视更加高能效。不过,只有25%的电视型号能够满足环境保护署(EPA)最新的能源之星3.0规范,而该规范已于2008年11月1号生效,并要求TV和DVD播放机的待机功耗从3瓦降低到1瓦。除了节能优势以外,ADV7604还省去了附加元件的成本,包括一个分立的模拟视频数字转换器、CEC控制器、模拟多路复用器、HDMI接收器和HDMI多路复用器,这些附加的元件可能会延迟产品上市,或导致为满足能源之星的功耗或系统预算而花费大代价重新设计系统。
这款新的HDMI接收器对高清数字内容保护(HDCP)的片上支持以及集成的软件驱动程序,可确保对未经授权录制活动的认证检查能够无缝地进行而无丝毫延迟。ADV7604及其软件驱动程序在HDCP Plugfest期间经过了全面测试,并已通过了HDCP和HDMI一致性测试,从而为设计人员提供了一个经过认证的HDMI中继器软件驱动程序,并可以很容易地移植到不同的控制器上。
ADV7604,集成了4:1多路复用深色HDMI接收器和CEC控制器的单芯片模拟图形数字转换器,能支持高达1080p的所有HDTV格式,并能够将高达UXGA(1600x1200,60Hz)分辨率的模拟RGB显示数字化。ADV7604的HDMI输入具有高性能的线缆均衡器,可在长达30米的线缆上提供最高的图像质量。全新知识产权的片上DPLL(数字锁相环)可实现超低的视频和音频时钟抖动,这改善了接收器的性能,并减轻了在将高速视频总线连到下游器件时印刷电路板(PCB)的布线以及信号完整性的管理。
ADV7604模拟接口可以将分量RGB和YPrPb视频信号转换成数字YCrCb或RGB输出流。该HDMI接收器支持多种分量视频标准,包括525i到高达1080p和1250i,以及许多其它高清标准和电影与电视工程师协会 (SMPTE)标准。ADV7604对8声道I2S音频、S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)数字音频输出提供完整的音频支持,并分别通过直接数字信号流(DSD)和直接传输信号流(DST)输出接口对SACD(超级音频CD)和压缩SACD提供支持。
该HDMI接收器还支持高比特率(HBR)音频流,以实现无损压缩音频格式,包括Dolby® TrueHD和DTS-HD Master Audio™或DTS-HD™ 高精度音频,的恢复(和下游处理)。ADV7604支持全球模拟视频连接器,包括D-Terminal (美国)和D1–D5 Terminal(日本)分量视频连接器和SCART(欧洲)分量视频连接器。使用ADI整套的软件驱动程序,设计人员能够很轻松地将ADV7604集成到任何应用中。
供货与报价
ADV7604双模拟接口和HDMI接收器使用先进的CMOS工艺制造,采用260-Ball BGA(球栅阵列)表贴无铅封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。1万片订量时,每片报价为7.95美元。ADV7604目前可提供样片,预计2009年2月量产。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/ADV7604。
ADI公司Advantiv®高级电视解决方案
ADI公司的Advantiv高级电视解决方案广泛应用于世界领先的消费类电子产品,帮助新产品随时随地为消费者提供逼真的音频和视频质量。在ADI公司系统级专家的支持下,ADI公司的Advantiv高级电视解决方案产品能驱动一系列高清系统,包括等离子和液晶HDTV、Blu-ray™影碟机、数字摄像机 (DVR)、音/视频接收机 (AVR)以及在它们之间的高清互连。Advantiv高级电视解决方案种类繁多,其功能与特性可以满足各种消费类电子产品的需求。欲了解ADI 公司Advantiv系列产品的更多信息,请访问http//www.analog.com/pr/advantiv。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
Adavntiv是ADI公司的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者的财产。
Sue Martenson
781-937-1989
781-937-1989
sue.martenson@analog.com