中国,北京 (2009年12月08日) - Analog Devices, Inc. ( 简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出12位和16位小型封装 ADC 器件 -- AD7170和 AD7171,扩展了其精密sigma-delta ADC 产品组合,为便携式工业及医疗仪器仪表设备提供新的噪声性能水平,并可实现低功耗运行。12位 AD7170 ADC 与16位 AD7171 ADC具有125Hz 的输出数据率,相比于竞争性转换器产品,其噪声更低且电流消耗减少25%。这些新款转换器设计用于便携式仪器仪表、工业过程控制、医疗监护设备和其它需要可靠、高精度的信号转换但功率预算紧张、PCB(印刷电路板)面积受限的应用。
AD7170及 AD7171分别能达到12位和16位的无噪声分辨率,对于精确监控病人生命体征以及测量现实世界物理现象(如压力和温度)的应用,可满足这类设备严苛的性能规格要求。
配套器件推荐
AD7171 ADC 的配套器件包括 ADR5041精密基准源 及 AD8628精密放大器 。AD7170 ADC 的配套器件则推荐 ADR5041精密基准源 及 AD8631精密放大器 。
供货与报价
| 产品 | 供货 | 分辨率 (位) |
单个ADC数据率(Hz) | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD7170 | 现在 | 12 | 125 | 0.95美元/片 | 3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP |
| AD7171 | 现在 | 16 | 125 | 1.15美元/片 | 3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP |
欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/AD7170 或 http://www.analog.com/zh/AD7171。欲了解更多关于ADI公司的ADC产品,请访问:http://www.analog.com/zh/ADC.
业界领先的转换器产品组合在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖 ADI 公司。ADI 公司拥有业界领先的模数转换器(ADC) 以及数模转换器 (DAC) ,这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI 公司提供了在线评估工具 ,有助于用户迅速地评估、选择最佳的转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。欲浏览 ADI 公司 ADC 产品选型指南,请访问 http://www.analog.com/zh/ADCsearch 。欲了解 ADC 驱动器,请访问 http://www.analog.com/zh/ADCdrivers 。欲浏览 ADI 公司 DAC 产品选型指南,请访问 http://www.analog.com/zh/DACsearch 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News
谢莉 女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574