中国,北京 (2009年06月11日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款可优化电池供电便携式设备电池能效的新型3 MHz 降压型 DC-DC 转换器,扩展了其微型开关稳压器产品系列。结合低输入电压、低静态电流以及小尺寸的特点,这款600 mA ADP2108 DC-DC 转换器为设计人员提供了更多的灵活性,以满足严格的系统功耗和 PCB 尺寸预算,且不增加电池容量,而这正是设计小型手持设备,如手机或便携式库存扫描仪或可充电医疗设备时,需要重点考虑的问题。
高效的功率转换对延长电池供电设备的续航时间是非常重要的。与同系列的 6MHz ADP2121 器件一样,3MHz ADP2108DC-DC 转换器的输入电压可低至2.3 V,能提供出色的转换效率、瞬态响应和保护功能。这种低工作电压使设计人员能够让2.5 V 和3 V 功率负载在每次电池充电之前充分耗尽现有的电量,从而在某些应用中省去更昂贵的升压稳压器。在轻负载条件下,ADP2108 可切换至低静态电流省电模式,以进一步节省电池耗电量。
节省空间和散热管理也是设计便携式设备和模块化的 POL(负载点)系统时很重要的考虑因素。ADP2108 器件只需要三个小巧的外部0603尺寸元件,加上大于93%的转换效率,使得设计人员能够在更小的空间内支持更大的负载。此外,ADI 公司提供的 ADIsimPower(TM) 稳压器设计工具和其它可下载的电源管理工具,便于设计高效率的 DC-DC 转换模块,同时降低风险。
ADP2108 提供两种封装选择。1 mm x 1.5 mm x 0.6 mm WLCSP(晶圆级芯片级封装)提供超低剖面尺寸,适合对电路板空间有严格限制(特别是 Z 轴)的便携式设备,如手机。另一种3 mm x 1 mm TSOT-23(薄小外形晶体管)封装则便于 PCB 的装配。
供货与报价
ADP2108 降压型转换器采用5焊球 WLCSP 封装和5引脚 TSOT-23 封装,现可提供样片。两种封装形式的千片订量报价均为0.80美元/片。欲获知更多有关 ADP2108 的信息,请访问 http://www.analog.com/zh/ADP2108 。欲获知有关 ADI 公司开关稳压器产品系列的详情,请访问 http://www.analog.com/zh/switching-regulators 。
ADI 公司在电源管理
ADI 公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理 IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、电源抑制比 (PSRR) 及可靠性等信号链路设计需求,ADI 公司能够帮助客户轻松而迅速的解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解 ADI 公司电源管理解决方案的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/power 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News 。
冯军先生
+86-21-2320-8131
+86-21-2320-8222