中国,北京 (2009年04月14日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出其获奖的第三代八通道超声接收器 -- AD9276 和 AD9277,满足了新型医学成像应用的多元化需求。超声成像已经经历了多年的发展,以满足从日常产前保健到高级心脏成像等越来越复杂的诊断要求。AD9276 和 AD9277八通道超声接收器针对CW(连续波)和PW(脉冲波)多普勒超声而设计,在单个芯片中集成了CW多普勒信号处理的增益、滤波、数据转换和解调功能。
超声设备采用CW多普勒处理来测量血流的速度和方向,这种测量技术可帮助医生更精确地诊断血管症状,比如心脏中有问题的瓣膜和动脉。ADI公司的新型八通道超声接收器为系统设计工程师提供了CW多普勒能力,同时减少了中端和高端手推式超声系统的系统尺寸、复杂性和功耗。
AD9276和AD9277八通道超声接收器以 CW多普勒模式处理信号时每通道功耗仅90mW,并且所需的电路板尺寸比同类竞争超声接收器子系统小80%。
“CW多普勒不同于其它医学超声技术,它通过测量多普勒频移(检测的超声信号的频率和相位变化)来确定血管、静脉和动脉中的血流方向和速度,”ADI公司医疗保健部门总监Patrick O'Doherty 表示,“ADI 公司的八通道超声接收器使得医疗设备设计工程师能够为医生提供有效的工具来评估各种不同的心脏和血管症状。”
八通道超声接收器集成I/Q解调功能
AD9276八通道超声接收器将一个八通道VGA(可变增益放大器)与一个LNA(低噪声前置放大器)、抗混叠滤波器和一个12位80MSPS(每秒百万次采样)ADC 整合在一起。AD9277八通道超声接收器具备相同的集成度,但AD9277集成了一个14位50MSPS ADC。这两款八通道接收器在真实世界环境下工作时都具备业界最低的输入等效噪声(典型值为0.75 nV/rt-Hz@5MHz),以及优于同类竞争器件6dB/rt-Hz 的输入动态范围。AD9276在 40MSPS、12bit 时每通道功耗为190mW,AD9277在40MSPS、14bit 时每通道功耗为190mW。
AD9276和AD9277八通道超声接收器包含一个集成式I/Q 解调器,每个通道都带有可编程相位旋转,减小了尺寸并降低了功耗,同时提高了CW多普勒信号路径的性能。每个 LNA 输出驱动I/Q 解调器,以产生一般优于160dB/rt-Hz 的输出动态范围。
AD9276和AD9277八通道超声接收器具备高达42dB 的可变增益范围和一系列抗混叠滤波器选项。这些新型接收器还具备SPI(串行端口接口),设计工程师可以利用这个接口,针对给定的成像模式、探针或功率要求进一步定制噪声和功率性能。在CW 多普勒模式下,每个解调器都具备附带16个相位调节的独立可编程相位旋转,通过SPI 实现。设计工程师也可以通过写至SPI 寄存器来优化超声信号处理架构,以获得最佳的噪声性能。简单易用的软件工具简化了每个配置。
配套器件
AD9276 和 AD9277 八通道超声接收器的配套器件包括 ADA4899-1超低噪声和失真单位增益稳定电压反馈型运放、AD7982 18位 1 MSPS PulSAR(R) 模数转换器和 ADR433 3.0V 超低噪声电压基准。
供货与报价
AD9276 和 AD9277 八通道超声接收器现可提供样片,计划在六月份量产。欲了解详情,请访问 http://www.analog.com/zh/AD9276 或 http://www.analog.com/zh/AD9277 。欲了解 ADI 公司更多医疗保健应用技术的信息,请访问 http://www.analog.com/zh/healthcare
| AD9276 | ||||
| AD9277 |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问:
www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
PulSAR是ADI公司的注册商标。
Linda Kincaid
+1-781/937-1472
linda.kincaid@analog.com