ADI公司为下一代蜂窝与宽带无线应用提供直接变频接收机解决方案
| 解调器与双通道数字增益调整放大器减少高达60%的系统所需元件数量 |
中国,北京 (2008年08月18日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出正交解调器与双通道增益调整放大器——ADL5380和AD8366,用于下一代蜂窝3G/4G以及宽带无线802.16应用中的直接变频接收机,扩展了射频(RF)产品系列。ADL5380解调器是业界首款能够工作在400 MHz~6 GHz的产品,在不同频率的无线电应用中,设计人员采用相同的器件即可。AD8366是业界首款双通道、数字增益调整放大器(DGTA),专为实现低成本的直接变频无线电接收机而设计。这两款芯片的结合使用,能够使无线电设计中的有源元件数量减少60%,大幅节省电路板空间及材料清单成本。
采用ADL5380解调器,可以满足多种蜂窝和宽带无线数据系统要求,符合CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、PHS、LTE与WiMAX标准。由于工作频率范围和解调带宽较宽,ADL5380也是包括软件无线电在内的国防与航空电子设备的理想解决方案。AD8366已为信号增益控制与精度而优化,提供0.25dB精密微调步进分辨率的自动增益控制(AGC),具有可调共模与直流失调校正特性,简化直接变频接收机,并使得模数转换器的驱动更轻松。
ADI公司副总裁Peter Real指出:“ADI公司最新的解调器与双通道放大器进一步扩展了ADI公司在高性能、高集成度RF IC领域的领先地位。这些产品极具灵活性、集成度与高线性度,使我们的客户能为各种无线电平台设计和实现高性价比的无线基础设施直接变频接收机,从单一标准无线电(如WiMAX)到复杂的多标准无线电(如W-CDMA、LTE)以及多载波GSM。我们提供了较宽的工作频率范围与信号带宽支持,有助于客户实现适合多个平台与项目的标准化解决方案。”
400 MHz~6 GHz正交解调器– ADL5380
ADL5380覆盖400 MHz~6 GHz的射频范围,具有业界最高的动态范围以及最佳的线性指标。例如,在2500 MHz时其二阶交调截点与三阶交调截点分别是31 dBm和60 dBm。卓越的线性指标、抑制干扰信号的超强能力与最小噪声的完美结合,使得ADL5380在复杂的现实干扰环境下能够保持最佳的接收机动态范围,对于直接变频接收机来说,这是一个重要的需求。除了高线性度,ADL5380还提供3~4 dB的典型变频增益,有助于使接收机前端增益需求降至最低。
500 MHz匹配双通道、数字增益调整放大器– AD8366
AD8366是业界首款双通道数字控制增益调整放大器,增益范围4.5~20.5dB,步进0.25 dB。AD8366非常适合模拟I/Q正交ADC驱动,可为直接变频无线电接收机保持极佳的正交精度。精细的增益控制允许对多标准与宽带无线电接收机进行灵活与精确的增益临界调谐。此外,AD8366还具有用于匹配ADC输入范围的可调输出共模,以及用于最小化解调器直流失调的直流输出失调校正环路。AD8366是专为直接变频数字接收机而设计的,能够以最低的失真度处理最宽的信号带宽。例如,在最大增益时,对于10 MHz信号,AD8366支持失真度>88 dBc的二次与三次谐波。
供货与报价
ADL5380解调器采用4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP封装,千片订量报价为5.22美元/片。AD8366 DGTA采用5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装,千片订量报价为6.49美元/片。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/ADL5380和http://www.analog.com/pr/AD8366。
ADI公司射频 IC产品覆盖整个RF信号链路
ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术(如RFCMOS、GaAs 与SiGe)的独特组合而推出的射频IC 覆盖整个RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器(DDS)、锁相环合成器(PLL)、TruPwr™RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP®可变增益放大器(VGA);RF 放大器包括驱动器、低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IFA)、增益模块与功率放大器(PA)、混频器以及直接变频调制器与解调器产品。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI公司)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,在此基础上已成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,他们事实上代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为高性能模拟集成电路(IC)制造商庆祝公司在此行业全球领先40多年,其产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,全球员工约8900人。公司拥有遍布全球的30个产品设计中心以及位于美国马萨诸塞州、加利福尼亚州、北卡罗来纳州、爱尔兰和菲律宾的多个造基地。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
编辑的联络信息:
杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com