中国,北京 (2008年10月20日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一对用于高性能便携式音频电子产品的编解码器(编码器/解码器)——ADAU1361与ADAU1761,能在不影响音频质量的情况下延长电池寿命,扩展了其音频处理解决方案。ADAU1361与ADAU1761 24 bit音频编解码器非常适合无线手机、便携式媒体播放器、便携式导航设备、数码相机及其它移动音频与电话应用。ADAU1361具有大于100 dB的信噪比(SNR),而在立体声回放模式下的功耗不足5 mW。ADAU1761音频编解码器中增加了SigmaDSP®数字音频处理器,可为终端用户定制音频体验。ADI公司的SigmaStudio®图形化设计工具能够与ADI公司SoundMax®算法包、用户开发的算法和/或第三方音频算法轻松的结合与集成。
ADAU1361与ADAU1761音频编解码器包括立体声音频ADC(模数转换器)与DAC(数模转换器),支持8 kHz~96 kHz的采样速率和数字音量控制。模拟输入级支持立体声线路输入、立体声模拟麦克风接口,以及为麦克风偏置电压供电的电路。模拟输入级还支持新的高性能、低噪声数字麦克风标准。
模拟输出级包括两个差分输出和三个单端输出,可直接连接立体声耳机、听筒及其它输出传感器。为了实现耳机接口,模拟输出级支持交流耦合或“无帽”(capless)配置。差分线路输出可以同ADI公司众多的D类功率放大器产品进行接口。
串行控制总线支持I2C或SPI协议,同时串行音频总线可以为支持I2S、左对齐/右对齐或TDM模式而编程。可编程锁相环(PLL)利用8 MHz~27 MHz的主时钟,能为所有标准速率生成灵活的时钟。
作为完整便携式音频信号链路的一部分,ADAU1361与ADAU1761可以与任何模拟麦克风或脉冲密度调制(PDM)数字麦克风进行接口,包括ADI公司的ADMP401模拟麦克风与ADMP421数字MEMS麦克风。这两款编解码器还能与ADI公司的立体声以及单声道D类音频放大器进行良好匹配,如SSM2315、SSM2317以及SSM2306 D类功率放大器。
供货与报价
现可提供ADAU1361与ADAU1761样片,将在2008年11月批量生产。ADAU1361与ADAU1761均采用5 mm × 5 mm、32引脚QFN封装,且引脚与外形尺寸兼容。ADAU1361的千片订量报价为2.88美元/片。ADAU1761的千片订量报价为3.91美元/片。这两款器件还都可提供WLCSP封装。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/ADAU1761。
关于SigmaStudio
SigmaStudio图形化编程工具允许用户利用熟悉的音频处理模块(如双二阶滤波器、延迟,以及动态处理器)创建信号流程。得到的设计可以直接与SigmaDSP硬件连接,而且SigmaStudio工具可以用作设计参数的实时控制接口,轻松实现系统调整。ADI公司还可提供用于SigmaDSP的第三方算法,如Dolby® ProLogic® II、Audistry™及SRS® TruSurround XT™,并将其无缝集成入SigmaStudio环境中。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/SigmaDSP。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
SoundMax、SigmaDSP和SigmaStudio是ADI公司的注册商标。本文包含的所有其它商标的所有权分别属于相应的公司。
杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com