ADI公司针对诊断级ECG应用推出集成模拟前端子系统

--ADI公司首款高精度ECG AFE包括起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,适合电池和线路供电的ECG应用

中国,北京 (2011年02月18日) - ECG(心电图)系统能够极其详尽地测量和记录人类心脏的电活动,从而帮助医生精确分析心脏的各种状况,包括先天缺陷、心律失常、心脏瓣膜问题和心肌供血不足等。Analog Devices, Inc. (NYSE:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及医疗设备行业的长期供应商,近日推出支持ECG系统实现监护级和诊断级性能的全集成AFE(模拟前端)系列芯片的首款产品ADAS1000。该器件还集成了起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,这些特性对于高性能ECG系统至关重要。在2011年2月8日至10日于美国加利福尼亚州阿纳海姆举办的DesignMED West展会期间,演示了这款新型ECG AFE的性能。欲观看有关新型ECG AFE特性的视频,请访问http://www.analog.com/ADAS1000_video

ADAS1000 ECG AFE的信号链BOM(材料清单)明显缩减,从原来的多达50个器件减少到只需单芯片ADAS1000,外加几个分立器件,极大的简化了五电极ECG系统的设计。该器件可以针对噪声性能、功耗或数据速率进行优化配置,适合家用、救护车和临床ECG系统。未来推出的该系列新产品还将提供优化特性和功能,以支持传统及新兴的ECG系统应用。

ADAS1000可有效用于各种ECG系统,包括诊断心电图仪、床边病人监护系统、动态监护仪和心脏除颤器。欲下载ADAS1000数据手册或了解更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/ADAS1000

领先的半导体研究公司Databeans Inc研究总监Susie Inouye表示:“ECG系统的改进将有助于医生更精确地诊断各类影响人类心脏的病症。利用ADAS1000等高集成度和低功耗的AFE,医疗设备设计人员将能开发出更小巧、更便携的新一代ECG。”

ADAS1000 AFE的特性及优势

ADAS1000 AFE能够为高导联系统提供无缝扩展能力,只需极少的外部器件,并提供多个数字输出接口选项。ADAS1000 AFE还支持基于AAMI(美国医疗仪器促进协会)和IEC(国际电工委员会)规范的设计。

ADI公司医疗保健部副总裁Patrick O’Doherty表示:“ADAS1000 AFE能够在单封装中实现完整的ECG系统,并提供脉搏检测和呼吸测量等重要的ECG特性,以及多导联内核ECG测量与支持功能,包括导联断开检测和右腿驱动等。借助高度集成的ADAS1000 AFE,设计人员将能开发出更紧凑、更便携的新一代ECG系统,同时提供有效分析病人心脏状况所需的高诊断精度。”

ADAS1000的其它主要特性和优势包括:

  • 直流耦合通道方案具有简化输入切换、增加功能、降低功耗和独特的后处理优势;
  • 5个ECG电极测量的工作功耗仅19mW。可以方便地禁用任何不用的通道或特性,使一个导联的最低功耗仅11mW;
  • 低噪声性能(0.05 Hz至150 Hz范围内10 µV峰峰值)支持终端设备监管标准;
  • 提供不同的数据帧速率(2kHz、16kHz、128kHz),最大程度地简化数据采集任务;
  • 能够简化整体设计,去除许多分立器件,并缩减系统整体尺寸,降低功耗,缩短开发时间。

ADI公司还提供ADAS1000的全功能评估板,它包括该AFE、电源、用于简化开发和制造的控制与接口选项,并且能够配置该AFE(从5导联到12导联)进行最终部署。

推荐配套器件

ADAS1000 AFE的配套器件包括Blackfin® DSP(数字信号处理器)、单芯片USB隔离器ADuM4160、四通道数字隔离器ADuM2401、5kV DC/DC转换器ADuM6000、收发器ADF7023、线性调节器ADP150ADP151

报价与供货

产品 供货 千片订量报价 封装
ADAS1000 订购样片和评估板请联系ecg@analog.com $28/片 10-mm x 10-mm
64 引脚 LQFP
*ADI公司还计划提供8 mm × 8 mm 、56引脚LFCSP封装的ADAS1000。

ADI公司针对医疗保健应用的其它最新产品包括:八通道超声接收器AD9278AD9279,用于MRI(磁共振成像)的高精度、20位DAC(数模转换器)AD5791;用于CT(计算机断层扫描)的24位电流数字转换器ADAS1128;以及用于对系统至关重要的医疗设备的单芯片USB隔离器ADuM4160

协助医疗保健客户实现突破

针对医疗成像病人监护医疗仪器仪表家庭护理产品,ADI公司提供丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术。凭借着领先的设计工具、应用支持和系统经验作为后盾,ADI公司的产品和技术在医疗设计中具有举足轻重的作用,有助于为诊断和监护设备以及健康与保健器件奠定未来发展基础。有关ADI公司医疗保健应用产品的信息,请访问:http://www.analog.com/zh/healthcare。或致电中国技术支持中心:400 6100 006,及发送邮件至 china.support@analog.com。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

订阅ADI新闻资料

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问: http://www.twitter.com/ADI_News.

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭