中国,北京 (2012年05月10日) - 中国,北京— Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数字隔离器技术先驱,最近推出业界最快、最可靠的隔离式半桥栅级驱动器4 A ADuM3223和ADuM4223。两款器件集成了ADI公司屡获殊荣的数字隔离器技术,速度达到光耦合器器件的4倍,工作寿命达50年。ADI公司的新型栅级驱动级旨在改进AC-DC和DC-DC电源、太阳能逆变器和电机控制设计的性能和效率,同时满足这些应用所需的安全要求。
ADuM3223和ADuM4223隔离式精密半桥栅级驱动器具有不到55 ns的传播延迟和不到5 ns的延迟匹配,比采用相对低效光耦合器技术的栅级驱动器速度快4倍。该新型栅级驱动器能够满足5 kV rms增强隔离安全标准,还能在驱动器的高低端输出之间提供700 VPEAK的电流隔离,将交叉导通电位降至最低,并提升可靠性和设备安全。
ADI公司数字隔离器部门市场经理Bob Briano表示:“光耦合器栅级驱动器通常会受到定时性能欠佳的影响,从而延长死区时间,影响总体工作效率。光耦合器还采用高功耗LED,容易磨损并限制栅级驱动器寿命。 以典型电源为例,ADI公司的新型隔离式栅级驱动级明显提升了可靠性、切换速度和温度,封装尺寸也更小,从而带来更高的功率密度和总体电源效率。”
ADuM3223和ADuM4223栅级驱动器内置两个独立隔离通道,采用3.3 V至5.5 V输入电压工作,使其与低电压系统相匹配。各路输出相对输入的连续工作电压高达400 V rms。高低端之间的差分电压可能高达700 VPEAK,使这些器件非常适合在宽总线电压范围内提供可靠控制。
ADuM3223能够提供3 kV rms隔离,采用窄体16引脚SOIC封装,ADuM4223则提供5 kV rms的增强隔离,采用宽体16引脚SOIC封装。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADuM3223 | 现在 | 现在 | $1.57/片 | 16引脚SOIC_N |
| ADuM4223 | 现在 | 现在 | $1.88/片 | 16引脚SOIC_N |
| ADuM3223/4223 评估板 |
现在 | 现在 | $40.00/套 | - |
作为数字隔离领域的全球领导者,ADI公司专有的iCoupler数字隔离器技术与传统光耦合器中使用的LED和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率,功耗更低,性能更加稳定。通过使用晶圆级工艺直接在片内制造变压器,iCoupler数字隔离通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。iCoupler数字隔离器的变压器是由CMOS和镀金金属层组成的平面结构。
位于镀金层下方的高击穿电压厚聚酰亚胺层,将顶部变压器线圈和底部变压器线圈隔离开来,从而提供最可靠的最高等级数字隔离性能。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路用于提供每个变压器与其外部信号之间的接口。目前,已有超过5亿个隔离通道采用ADI公司的iCoupler数字隔离器技术,设计用于数百种应用,且应用领域仍在不断扩大。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/adi_newsletters.
所有商标均属各自所有人所有
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com