中国,北京 (2011年03月04日) - Analog Devices, Inc (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出三款新型高性能、低功耗iMEMS®陀螺仪ADXRS642、ADXRS646和ADXRS649,三者均提供模拟输出,专门针对恶劣环境中的角速率(旋转)检测而设计。新款陀螺仪ADXRS642、ADXRS646和ADXRS649集成了ADI公司先进的差分四传感器技术,可有效抑制线性加速度和振动的影响,既使在严酷的冲击和振动环境中,这些新型MEMS陀螺仪也能够提供无比精确且可靠的速率检测。
ADI公司MEMS和传感器技术部市场和应用经理Wayne Meyer表示:“ADXRS64x系列MEMS陀螺仪具有低至0.015°/sec/g的线性加速灵敏度,相比之下,其他领先的MEMS陀螺仪只提供0.1°/sec/g的线性加速灵敏度。这几款新型MEMS陀螺仪还能提供仅3毫秒的快速启动时间,功耗只有3.5mA,而其它MEMS陀螺仪功耗高达60mA,与之相比降低了10倍。”
对于需要超宽测量范围的应用,ADXRS649还提供测量范围达±20,000°/sec的最高旋转速率检测,3毫秒(ms)快速启动时间可实现迅捷的周期供电。增加一个外部电阻,测量范围可扩大至±50,000°/sec。ADXRS646陀螺仪的测量范围为±250°/s,带宽1 kHz,漂移8°/hr,具有低宽带噪声。此外还具有0.015°/s/g的极低g灵敏度和0.0001°/s/g²的振动校正特性,因此ADXRS646非常适合高性能驶向测量和平台稳定。ADXRS642的测量范围也达到±250°/s,现有ADI iMEMS陀螺仪用户直接升级即可获得更高的抗振动和抗冲击性能,非常方便。新款iMEMS陀螺仪全部采用ADI公司业界领先的iMEMS单芯片陀螺仪技术和取得专利的大规模BiMOS工艺,多年实际应用证明性能稳定可靠。欲了解更多信息,请访问ADI公司MEMS陀螺仪网站,可从产品页面下载数据手册。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。
ADI公司MEMS和传感器技术部副总裁Mark Martin表示:“这几款新型陀螺仪集合了两项技术,一种是ADXRS45x iMEMS陀螺仪系列,采用了ADI公司创新性的四传感器技术,另一种则是非常受欢迎的ADXRS62x系列iMEMS陀螺仪,采用了相同的引脚排列及紧凑型BGA封装。设计工程师现在获得一条快捷的升级路径,不仅可以升级量产产品设计,还能充分利用目前最优的陀螺仪性能。”
| 产品 | 供货 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|
| ADXRS642 | 现可提供样片和评估板 全面量产:2011年4月 |
$41.85/片 | 7 mm x 7 mm x 3 mm BGA 芯片级封装 |
| ADXRS646 | 现可提供样片和评估板 全面量产:2011年7月 |
$75.39/片 | 7 mm x 7 mm x 3 mm BGA 芯片级封装 |
| ADXRS649 | 现可提供评估板 已全面量产 |
$58.59/片 | 7 mm x 7 mm x 3 mm BGA 芯片级封装 |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
iMEMS是ADI公司的注册商标。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogDialogue/
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com