中国,北京 (2011年01月04日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出同步DC/DC开关控制器ADP1850,它可以轻松配置为双路输出或交错式两相控制器,支持众多大电流、高效率应用。与其它DC/DC控制器相比,ADP1850提供更宽的输入电压范围(2.75 V至20 V),并且很容易针对双路输出(最高2 x 25 A)或单路交错式输出(最高50 A)系统进行配置,因此更加灵活易用。ADP1850具有精确的电源间跟踪能力、独立且精密的使能(ENABLE)功能和精确的电源良好(POWER_GOOD)指示功能,在通道之间或与其它器件之间可以采用简单、精密、准确的菊花链时序控制,这对于为具有多输入电压的FPGA、DSP和ASIC器件的供电至关重要。欲查看数据手册或申请样片,请访问http://www.analog.com/zh/ADP1850
ADI公司电源管理产品部市场营销经理Laurence McGarry表示:“ADP1850比现有的其它DC/DC开关转换器的功能更多,性能更强,集成度更高,而且更容易实现可靠的系统上电时序控制。设计人员可以到在多种不同的平台、应用和设计中充分利用ADP1850出色的性能和灵活性,无需对新器件重新进行评估验证。”
ADP1850控制器高度集成,内置一个启动线性调节器和一个用于高端驱动的自举二极管,非常适合高密度设计。
这款新型DC/DC开关控制器可以与外部时钟同步,从而消除转换器之间的系统拍频,避免产生音频噪声。ADP1850以电流模式工作,瞬态响应性能得以提高,此外它还利用谷值电流检测来增强抗扰能力。ADP1850的先进架构允许在交错的两相之间精确共享电流,输出电流最大可达50 A。对于轻负载情况,可以将ADP1850配置为省电工作模式,以便跳过脉冲并降低开关损耗,提高轻负载下的能效。其它灵活性包括外部可编程的环路补偿、软启动以及频率、电流限制、电流检测增益设置等。
单相14 A和双相50 A评估板以及ADISimPower™评估工具均支持ADP1850 DC/DC控制器。( http://www.analog.com/dtPower) 欲了解更多信息,请访问ADI网站:http://www.analog.com/zh/power。
| 产品 | 供货 | 输入电压范围 | 结温范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP1850 | 现已量产 | 2.75 至 20V | −40°C 至 +125°C | $1.85/片 | 5mm x 5mm 32 LFCSP |
| 单相14A ADP1850SP-EVALZ | 现已量产 | - | - | $60.00/片 | - |
| 双相50A ADP1850DP-EVALZ | 现已量产 | - | - | $60.00/片 | - |
ADI公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、瞬态性能及可靠性等信号链路设计需求,ADI公司能够帮助客户轻松而迅速地解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解ADI公司电源管理解决方案的更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/power。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com