ADI 推出两款适用于宽带通信系统的高集成度 VGA

中国,北京 (2011年09月26日) - Analog Devices, Inc.,(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RF IC(射频集成电路)供应商,最近推出两款 VGA(可变增益放大器)产品 ADRF6516和 ADL5336,其集成度和性能均达到全新的水平,适合宽带通信系统使用。ADRF6516 VGA 实现了前所未有的集成度,单芯片内置双通道、可编程、6极点低通滤波器和 VGA。同时推出的 ADL5336 VGA 则首次集成了两个 IF(中频)VGA 和一对可编程 RMS(均方根)检波器。

  • 在中文技术论坛上查看有关 ADI 公司电源管理产品的讨论和常见问题解答
  • 更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006,或发送邮件至 china.support@analog.com,也可点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。

ADI 公司线性和 RF 产品副总裁 Peter Real 表示:“双通道、可编程低通滤波器和 VGA ADRF6516以及内置 RMS 检波器的 VGA ADL5336是 ADI 公司的检波器、可编程滤波器和放大器技术的最新成果,帮助新一代无线电设备设计人员在不断提高性能的同时,减少器件数量并降低系统成本。无论是点到点微波无线电、无线基站、通信测试设备还是其它应用,RF 系统设计人员都能从这些产品提供的高集成度获益,并且使性能实现突破性的提高,超过传统的分立RF设计。”

ADRF6516双通道可编程滤波器和 VGA 的主要特性

ADRF6516在单芯片中集成一对高度灵活、匹配的差分增益放大器和可编程低通滤波器,非常适合基带模数转换器驱动器应用。65 dB 的放大器增益控制范围分为两部分:15 dB 的数字 VGA 输入级和50 dB 的模拟 VGA 输出级。利用 SPI 控制,系统设计人员可以选择分辨率为1 MHz 的31 MHz、6极点巴特沃兹滤波器的转折频率。集成可编程滤波器则可减少实现分立滤波器所需的电路板空间和分立器件。增益设置和滤波器编程的灵活性使 ADRF6516能够支持具有可变信号带宽和增益要求的接收机。ADRF6516设计采用3.3 V 单电源供电,提供紧凑的32引脚5 mm × 5 mm LFCSP 封装。

  • 连续增益控制范围:50 dB
  • 数字增益控制范围:15 dB
  • 6极点、1 MHz 至31 MHz 可编程巴特沃兹低通滤波器
  • IMD3 > –65 dBc(1.5-Vpp 复合输出)
  • HD2、HD3 > –65 dBm(1.5-Vpp 输出)

ADL5336 IF VGA 主要特性

高集成度 ADL5336是一款可级联的模拟双通道 IF VGA,集成两个 RMS 检波器,可代替多达四个分立 RF器件以及额外的无源分立器件。ADL5336既可以独立工作,也可以用作两个级联放大器,RMS 检波器则可通过设置对各 VGA 的增益进行独立控制。当 ADL5336配置为级联 VGA 模式时,器件提供48 dB 的连续增益控制范围。独立工作时,各 VGA 提供24 dB 的增益控制范围。各放大器的最大增益可以通过 SPI 控制进行编程。

各集成检波器的设定点也可以通过 SPI 以3 dB 的步长进行编程。此外还集成了一个开关,允许第二个VGA 在两个输入源之间切换。ADL5336具有出色的线性度和噪声系数性能,可用于要求高动态范围的应用,如点到多点无线电、仪器仪表和医疗设备等。

  • 3 dB带宽:1 GHz
  • IMD3 > –62 dBc(1 Vpp 复合输出,140 MHz)
  • 噪声系数:6.8 dB (140 MHz)
  • 检波器输出设定点范围:–24 dBV 至–3 dBV
  • 单电源供电:4.5 V 至5.5 V
  • 裸露焊盘5 mm × 5 mm、32引脚 LFCSP 封装

报价、供货与配套产品

产品型号 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADRF6516 现在 现在 $8.99/片 32引脚LFCSP 5-mm × 5-mm
ADRF6516-EVALZ 现在 现在 $150/片 评估板
ADL5336 现在 现在 $5.98/片 32引脚LFCSP 5-mm × 5-mm
ADL5336-EVALZ 现在 现在 $150/片 评估板

ADRF6516可以用来驱动 ADI 公司系列 RF 解调器的输出,如 ADL5382ADL5387ADL5380等。ADL5336非常适合驱动 ADI 公司众多 RF混频器的中频输出信号。

ADI 公司 RF IC 产品组合覆盖整个 RF 信号链

ADI 公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个 RF 信号链的 RF IC,从业界领先的高性能 RF 功能模块,到高集成度 WiMAX 和短程单芯片收发器解决方案。RF 功能模块包括:PLL、集成PLL/VCO 和 DDS 频率合成器;TruPwr™ RMS 功率检波器和对数放大器;可变增益放大器;功率放大器、低噪声放大器和其他放大器;RF 混频器和直接变频调制器和解调器产品。这些产品受众多设计资源的支持,为 RF 系统的开发提供了极大方便,包括免费设计工具、Circuits from the Lab™ 实验室电路和 EngineerZone™ 中文技术论坛。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/rf.

订阅 ADI 新闻资料

欲订阅 ADI 公司的每月技术杂志 Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭