ADI0.5 W RF驱动器放大器具出众温度容差

ADI公司的ADL5324可在3.3 V至5 V范围内偏置,允许设计人员针对所需的系统性能调整功耗,同时可在-40°C至+105°C的最宽温度范围内工作。

中国,北京 (2012年04月25日) - 中国,北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADL5324 0.5 W RF驱动器放大器,以满足当前无线电和RF通信设备设计人员的需要。与其他RF驱动器放大器相比,ADL5324的功效和温度容差十分出众。它具有宽工作温度范围(-40°C至+105°C),并且可偏置以降低功耗。此外,ADL5324具有动态可调偏置特性,允许RF设计人员针对系统性能需要设置驱动器功耗,且无需偏置电阻。ADL5324 RF驱动器放大器非常适合各种有线和无线应用,包括:蜂窝基础设施;工业、科研和医疗(ISM)频段功率放大器;防务和仪器仪表设备等。

ADL5324 0.5 W RF驱动器放大器主要特性:

  • 工作频率范围为400 MHz至4000 MHz
  • 低功耗:62 mA(3.3 V时),最高133 mA(5 V时),可偏置到此两点间的任意位置
  • 最宽额定工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 同类最佳性能:OIP3:43 dBm;P1dB:29 dBm;增益:14.6 dB;低噪声系数:3.8 dB(2140 MHz时)
  • 鲁棒的ESD性能:2类,± 3 kV
  • 采用SOT-89封装

报价、供货与配套产品

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADL5324 现在 现在 3.35美元/片 3引脚SOT-89

ADL5324 RF放大器非常适合驱动ADI各种调制器(例如ADRF6701ADRF6702ADRF6703ADRF6704)和RF混频器(ADRF6601ADRF6602ADRF6603ADRF6604)系列产品的RF输出信号。

RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF IC产品和全球领先的数据转换器,从业界领先的高性能分立RF功能模块,到高度集成的多功能、单芯片RF解决方案。这些产品同时受众多免费设计工具、评估板和其它设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。有关详情,请访问:http://www.analog.com/zh/rfif-components

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭