ADI新版模拟器件设计工具可简化RF设计

ADIsimRF 1.6版增加了对29种新RF IC和数据转换器的支持,同时提供各种增强功能。

中国,北京 (2012年02月20日) - ADI近日推出其颇受欢迎的ADIsimRF™设计工具的全新版本ADIsimRF 1.6版。ADI公司的ADIsimRF设计工具是ADI公司所有RF至数字功能模块系列产品的配套软件,通过该设计工具,工程师可以使用ADI公司的RF IC和数据转换器产品系列进行RF信号链建模。ADIsimRF 1.6版增加了对29种新RF IC和数据转换器的支持,同时提供各种增强功能。ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。ADIsimRF工具还包含来自ADI公司许多RF IC和数据转换器的嵌入式数据,设计人员可以利用下拉菜单轻松访问这些数据。器件选型表可以为器件选择提供帮助。

ADIsimRF 1.6版主要特性:

  • 支持ADI最新的高性能RF IC和数据转换器
  • 额外的输入字段和系统级计算,如输入Rx灵敏度;集成输出本底噪声(dBm)和输入字段,以实现最小解调信噪比(SNR)
  • 支持1024 x 600像素深宽比,以支持上网本等低分辨率PC显示器
  • 支持欧洲数字格式文件保存与加载

RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF IC产品和全球领先的数据转换器,从业界领先的高性能分立RF功能模块,到高度集成的多功能、单芯片RF解决方案。这些产品同时受众多免费设计工具、评估板和其它设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。有关详情,请访问:http://www.analog.com/zh/rfif-components

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭