ADI公司利用业界最小的HDMI发射器简化便携式高清摄像机设计

ADV7521NK低功耗HDMI发射器体积仅为同类产品的一半,可为手持式多媒体电子产品提供高清连接和更长的电池寿命
ADV7512NK

中国,北京 (2008年09月11日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界最小的低功耗HDMI™ v 1.3 (高清多媒体接口™)发射器 ——ADV7521NK,可以将数码相机、DSLR相机、便携式摄像机、便携式媒体播放器及手机等便携式多媒体设备中的视频发送至高清电视。作为ADI公司Advantiv®高级电视解决方案系列的最新成员,ADV7521NK是业界上尺寸最小的HDMI v 1.3发射器,仅为3.5 mm × 3.5 mm × 0.65 mm,支持消费电子控制(CEC)功能,通过一个遥控器即可控制多个支持CEC的高清(HD)设备的运行,而不再需要采用独立的遥控器来控制每台设备。ADV7521NK的小尺寸、低功耗与CEC接口使设计人员能够迅速将更小、更轻且价格更合理的高清设备推向市场,这些设备可以在家庭娱乐系统内无缝工作——只需要一条连接电缆和一个遥控器。

ADI公司高级电视部总监Bill Bucklen说:“ADV7521NK是业界最小、最薄的单芯片HDMI v1.3发射器,能够为对体积和重量有严格要求的便携式消费电子产品提供高性能的HDMI连接。ADV7521NK功耗低,并提供片上CEC支持,能够满足高性能传输IC的市场需求,降低系统成本和HDMI设计复杂性,使工程师可以根据不同的性能和价格需求设计出多种高端的高清功能产品。”

这款低功耗发射器完全支持高达1080p/30f、1080i/60f、720p/60f的HDTV(高清电视)视频标准,以及在75Hz频率下高达XGA的计算机图像分辨率。此外,ADV7521NK还采用业界领先的连接标准,包括HDMI v1.3(支持x.v.Color™)、消费电子协会的CEA-861-D,以及DVI v1.0(数字视频接口)。

ADV7521NK与之前发布的ADV7520/ADV7520NK采用相同的高级内核。这个内核具有极低的待机功耗,其待机模式占到占空比的90%,使设计人员能够大幅延长便携式多媒体设备的电池寿命。

ADI公司最新HDMI v 1.3发射器集成了用于EDID(扩展显示识别数据)读数的I2C主机、1.8 V单电源,以及支持I2C与HPD(热插拔检测)的5 V容限I/O等特性,有助于降低系统成本。与同类器件不同的是,ADV7521NK无需外部电压转换器,可将5 V或3.3 V的I/O信号转换为1.8 V,进一步降低了便携式电子产品的设计复杂性,并延长了电池寿命。

ADV7521NK可为S/PDIF(Sony/Philips数字接口格式)提供完全的音频支持,用于LPCM(线性脉冲编码调制)音频或压缩音频,包括Dolby Digital®与DTS®,以及在采样速率高达192 kHz时传输立体声的双通道I2S音频。

ADV7521NK与ADI公司高级电视信号链路的其它器件相互兼容,包括视频编码器ADV7390–93,10-bit集成的多格式SDTV/HDTV视频解码器、RGB 图像数字化仪与2:1多路复用HDMI/DVI接口的ADV7441A,以及具有均衡功能的HDMI/DVI开关与缓冲器AD8190/1/2/5/6/7A/7B。

供货与报价
ADV7521NK HDMI v 1.3发射器现在已经批量生产。ADV7521NK基于先进的CMOS工艺,采用节省空间的49引脚WLCSP封装。其工作温度范围为:–25°C ~ +85°C。ADV7521NK千片订量报价为3.11美元/片。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/pr/ADV7521NK

ADI公司Advantiv®高级电视解决方案
ADI公司的Advantiv高级电视解决方案广泛应用于世界领先的消费类电子产品,帮助新产品随时随地为消费者提供逼真的音频和视频质量。在ADI公司系统级专家的支持下,ADI公司的Advantiv高级电视解决方案产品能驱动一系列高清系统,包括等离子和液晶HDTV、Blu-ray™影碟机、数字摄像机(DVR)、音/视频接收机(AVR)以及在它们之间的高清互连。Advantiv高级电视解决方案种类繁多,其功能与特性可以满足各种消费类电子产品的需求。欲了解ADI 公司Advantiv系列产品的更多信息,请访问www.analog.com/pr/advantiv

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

Advantiv是ADI公司的注册商标。本文包含的所有其它商标的所有权分别属于相应的公司。

编辑的联络信息:

杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭