中国,北京 (2009年05月13日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用10mmx13mm微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。
这些收发器的SMT封装允许系统OEM厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供+/- 15 kV ESD保护功能,从而可以应用在要求苛刻的工业和仪器仪表环境。
“ADI ADM2587E非常适合用于我们这种需要隔离式RS485收发器但电路板空间有限的应用,”Lineage Power公司高级设计工程师Gary Turner这样评价,“这个收发器在满足我们设计需求的同时大幅降低了电路的材料成本。”Lineage Power是一家可靠和创新标准以及定制电源转换解决方案的领先供应商。
ADM2587E和ADM2582E 收发器是首款同时具备数据线路和电源线路隔离的RS-485/422收发器,这些收发器将ADI众所周知的iCoupler®和isoPower®隔离技术整合在10mmx13mm微型WSOIC(宽体小外形集成电路)表面贴封装中。隔离等级为2.5kV 的新RS-485/422收发器符合包括UL1577和DIN VDE 0884-10在内的工业标准隔离规定,以保护系统免受由线路电涌或接地回路引起的高电压和大电流损害,这种情况在包含多个接地通路的系统中极有可能发生。各系统被长线缆相隔,它们的地电势可能并不相等,因此两个系统之间会产生地电流。如果不采取隔离措施,这个电流将会在系统中引入噪声、降低测量精度甚至毁坏系统元件。同时,可以确保该收发器满足诸如可编程逻辑控制器、分布式控制系统、马达控制、楼宇控制系统、工场总线和电信设备等噪声严重的工作环境所需的鲁棒性级别要求。与传统IC相比,ADM2587E/ 82E收发器的SMT封装可将电路板空间缩小84%,将元器件数减少83%,这将有助于缩短上市时间、加快制造过程并降低系统开发成本。
-- iCoupler®技术
目前,已有超过1.5亿个隔离通道采用了ADI公司专有的iCoupler技术。与传统光电耦合器中使用LED和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率和更低的功耗,性能更加稳定。通过采用晶圆级工艺直接在芯片上制作变压器,iCoupler技术可以在低成本条件下实现多通道及其它功能集成。欲了解ADI公司iCoupler数字隔离器技术的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/icoupler 。
-- isoPower(R) DC/DC 转换器
ADI公司的isoPower DC-DC转换器基于和iCoupler数字隔离器同样的芯片级变压器技术,与iCoupler传输数据不同的是,isoPower采用开关、整流器和调节器生成与数据通道同等级的隔离电源。欲了解ADI公司隔离电源技术的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/isopower 。
-- 供货与报价
ADM2587E和ADM2582E采用13mm×10.56mm(138平方毫米)20引脚无铅WSOIC(宽体小外形集成电路)表面贴封装,现可提供样片。ADM2587E收发器的千片订量单价为5.50美元,ADM2582E的千片订量单价为6.50美元。欲了解更多信息并订购评估板,请访问http://www.analog.com/zh/adm2587E和http://www.analog.com/zh/adm2582E。欲了解有关ADI的接口产品的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/interface。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
iCoupler和isoPower是ADI公司的注册商标。
冯军先生
+86-21-2320-8131
+86-21-2320-8222
larry.feng@analog.com