content here.
content here.

ADI公司发布医用级数据和电源隔离的单封装解决方案

新型 iCoupler(R) 数字隔离产品具备四通道数据隔离和 500mW 电源隔离以及 5kV rms 隔离等级;新器件可同时将成本和电路板占位空间减少高达50%。

中国,北京 (2009年05月06日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出用于病人监护设备和其它医疗设备中数据和电源隔离的四通道器件系列,可满足严苛的医用级规格要求,从而扩充了其广泛的数字隔离产品系列。每个器件都集成了ADI的iCoupler®数字隔离技术和专利的isoPower®DC/DC转换器,在单个封装内同时提供电源和信号通道的隔离。这些新型iCoupler四通道隔离器优于诸如带外部DC/DC转换器的光耦等分立解决方案,这是因为新型iCoupler隔离器可同时将成本和电路板空间减少高达50%,并且能缩短上市时间。

-- 关于 ADuM640x 四通道隔离器系列
ADuM640x四通道隔离器系列包括ADuM6400、ADuM6401、ADuM6402、ADuM6403和ADuM6404数字隔离产品。这些四通道隔离器具备5kV rms医用隔离等级(IEC 60601-1认证正在进行中),以及不同通道配置和数据速率的四个独立隔离通道。片上isoPower隔离DC/DC转换器支持5.0 V或3.3 V工作,可提供高达500mW的稳压隔离电源。在低功耗隔离设计中这就可省去独立的隔离DC/DC转换器。ADuM640x还具备过热关断特性,可确保安全工作。

增强型系统级ESD(静电放电)保护以及5kV rms医用隔离等级(IEC 60601-1认证正在进行中)的ADuM440x系列四通道数字隔离器现在也可供货。ADuM440x系列包括通道配置各不相同的ADuM4400、ADuM4401和ADuM4402数字隔离产品。

供货、报价与配套器件

产品
样片
千片订量报价
封装
通道配置
ADuM6400
现在
6.33 美元 / 片
16 引脚 SOIC( 小外形集成电路 ) 封装
4/0
ADuM6401
现在
6.33 美元 / 片
16 引脚 SOIC( 小外形集成电路 ) 封装
3/1
ADuM6402
现在
6.33 美元 / 片
16 引脚 SOIC( 小外形集成电路 ) 封装
2/2
ADuM6403
现在
6.33 美元 / 片
16 引脚 SOIC( 小外形集成电路 ) 封装
1/3
ADuM6404
现在
6.33 美元 / 片
16 引脚 SOIC( 小外形集成电路 ) 封装
0/4

ADuM640x系列的配套Σ-Δ ADC包括AD7190、AD7192、AD7785、AD7792、AD7793、AD7794和AD7795。配套的PulSAR®SAR(逐次逼近型)ADC包括 AD7986、AD7985、AD7689和AD7656。

iCoupler®技术
已有超过2.5亿个隔离通道采用了ADI公司的经过验证的iCoupler技术,该项技术基于芯片级变压器,而不是光电耦合器中所采用的LED和光电二极管。与之相比,芯片级变压器支持更高的数据速率和更低的功耗,且更加稳定。通过采用晶圆级工艺直接在芯片上制作变压器,iCoupler可以在低成本条件下实现多通道及其它半导体功能集成。iCoupler变压器采用平面结构,在晶圆钝化层上使用CMOS金属和金构成。金层下有一个高击穿的聚酰亚胺层,将顶部的变压器线圈和底部线圈隔离开来。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS 电路为每个变压器及其外部信号之间提供接口。

-- isoPower DC/DC转换器
iCoupler数字隔离器用于变压器之间的隔离与数据驱动。ADI公司的isoPower DC/DC转换器基于相同的芯片级变压器技术,但isoPower不传输数据,而是采用开关、整流器和稳压器生成与数据通道相同的隔离电源。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

iCoupler、isoPower和PulSAR是ADI公司的注册商标。

编辑的联络信息:

冯军 先生
+86-21-2320-8131
+86-21-2320-8222
larry.feng@analog.com