content here.
content here.

ADI新型集成式调制器可用于宽带卫星应用并降低元器件数

中国,北京 (2009年04月29日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出用于宽带卫星通信应用如 VSAT(甚小口径终端)的新型集成式调制器。ADI公司的新型ADRF6750调制器将四个器件整合在一个小型封装内,可提供最高集成度和功能。

射频产品在通信领域有着广泛的应用,涵盖了从无线基站、移动终端到国防、航空、自动测试设备等诸多领域。ADI作为业界领先的射频产品供应商,在产品的性能和研发方面拥有独一无二的优势。提供优质的产品和服务,帮助系统设计师应对市场需求变化所带来的挑战 -- 是 ADI公司一贯坚持的理念,ADRF6750新款调制器的推出不仅将进一步壮大ADI公司高性能射频解决方案的产品阵营,而且还使服务供应商能够在单个RF调制器上轻松支持多种通信标准需求。

以往的宽带卫星通信设计需要各种RF IC来形成IF(中频)信号通道。这种多芯片方案会占用大量电路板空间,增加了系统复杂性和材料清单成本。ADI公司的ADRF6750调制器通过在一个8mm × 8mm LFCSP封装内集成模拟I/Q正交调制器、小数N分频PLL(锁相环)合成器、VCO(压控振荡器)和数字控制 RF 衰减器,从而可节省空间,降低成本和复杂性。该器件还支持用户可选的SPI/I2C串行接口,可简化设计,并实现最大的灵活性。

ADRF6750调制器的工作频率范围为950MHz 至1575MHz,采用5V单电源供电,可实现10Hz的频率增量,集成的输出衰减器具备47dB的输出增益控制和1dB的步长精度。该器件还具备监控输出和输出禁用控制功能。此外,ADRF6750调制器还具备一流的RF性能,包括8.5dBm 的输出压缩(P1dB)、21dBm 的输出三阶交调截点(IP3) 以及-148 dBc/Hz的噪声基底。

供货与报价
ADRF6750调制器现可提供样片,将于2009年7月量产。该器件的千片订量报价为5.75美元/片。

ADI公司射频集成电路产品覆盖整个射频信号链路

ADI公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频集成电路覆盖整个射频信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器(DDS)、锁相环合成器(PLL);TruPwr™RF功率检波器以及对数放大器、X-AMP®可变增益放大器(VGA);功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。欲获知详情,请访问http://www.analog.com/zh/rfif-components/products/index.html?ref=ASC009

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

冯军 先生
+86 21 2320 8131
+86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com