中国,北京 (2009年05月25日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款集成了CEC(消费电子控制)的业界最小、最薄的低功耗HDMI(TM)(高清多媒体接口(TM))HDMI 发送器,旨在实现更丰富的便携设备 HD(高清)观看体验以及与带 HDMI 的 HDTV 直接连接。相比同类竞争产品,ADI 公司的80MHz 超低功耗 ADV7523和内置 CEC 的150MHz 低功耗 ADV7524 HDMI 发送器的外形尺寸减小了20%(仅为3.5 mm × 3.5 mm × 0.65 mm),其高性价比满足了用户对 HD 和优化的 HDMI 便携式多媒体产品的需求。这些新成员扩充了 ADI 公司的 Advantiv(R)高级电视解决方案系列,并提供了市场上最低的待机功耗(比同类竞争解决方案低150倍),使其成为尺寸超薄的低功耗设计的理想之选,包括数码相机和数码单反相机、摄像机、游戏机、便携式媒体播放器、手机和移动互联网设备。
这款内置 CEC 控制器、5V 耐压 I/O 和片内 I2C 主控的高集成度、节能型 HDMI 发送器,有助于工程师能够设计出可以采用更小、更轻、更便宜电池或者在下一次充电之前工作时间更长的便携式设备。
“作为全球尺寸最小、集成 CEC 的低功耗 HDMI 发送器,ADV7523和 ADV7524帮助设计工程师在通过 HDMI 直接连接到家庭娱乐系统的手持式多媒体设备设计中,能够使小型化、HD 性能和功效更上一个台阶,”ADI 公司高级电视部门总监 Bill Bucklen 表示,“借助 ADI 的现场测试软件驱动参考代码和 HDMI 预认证测试的支持,这些单芯片 HDMI 发送器 IC 可为设计工程师提供降低开发和制造成本的系统级解决方案。”
ADV7523和 ADV7524采用了早前发布的带 CEC 的 ADV7521NK 低功耗 HDMI 送器的高级低功耗内核,使设计工程师能够大幅提高待机模式占据90%以上工作占空比的便携式多媒体设备的电池续航能力。由于省去了独立的 CEC 控制器,这个新产品系列使设计工程师能够加快 CEC 和 HDMI 的开发过程,同时确保设计能与支持 CEC 与 HDMI 的家庭娱乐系统实现无缝连接(仅需一根连接线和单个遥控)。
ADV7523与 ADV7524的引脚和软件兼容,并支持 HDMI(支持x.v.Color(TM))、消费电子协会的 CEA-861-D以及 DVI v1.0(数字视频接口)等业界领先的连接标准。ADV7523已在权威的 HDMI 测试中心成功通过一致性测试认证,完全支持高达1080p/30、1080i/60、720p/60的 HDTV 视频标准,以及75 Hz 下高达 XGA 的计算机图形标准。ADV7524支持高达1080p/60的显示分辨率。
这些新型 HDMI 发送器提供用于HDCP(高带宽数字内容保护)处理的嵌入式支持选项。ADV7523和 ADV7524及其相关软件驱动参考代码已完全通过了业界互操作性测试,以及完整的 HDCP 和 HDMI 一致性测试,为设计工程师提供了能够方便地移植到不同控制器的软件。对于不需要内容保护的应用,可提供这两款器件的不支持 HDCP 的版本。
ADI 的新型低功耗 HDMI 发送器通过集成用于 EDID(扩展显示标识数据)读取的I2C 主控、单个1.8V 电源以及支持 I2C 和 HPD(热插拔检测)的5V 耐压I/O,进一步降低了系统成本。ADV7523提供可选的1.2 V 数字内核电源,能够在1080i/720p 分辨率下实现最低的功耗。这些 HDMI 发送器提供完整的音频支持,包括用于 LPCM(线性脉冲代码调制)音频或者 Dolby Digital(R) 和 DTS(R) 等压缩音频的 S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式),以及用于以高达192 kHz 采样率传送立体声的双通道I2S音频。
ADV7523和 ADV7524与 ADI 的 Advantiv 高级电视系列解决方案的其它器件兼容,包括 ADV7390/1/2/3低功耗、芯片级、10位SD/HD视频解码器。
供货与报价
| ADV7523 | 量产:2009年6月 |
49焊球 WLCSP |
|
| ADV7524 | 量产:2009年7月 |
49焊球 WLCSP |
欲获知详情,请访问http://www.analog.com/zh/ADV7523和http://www.analog.com/zh/ADV7524。
关于 ADI 公司 HDMI 预测试实验室 ADI 公司的 HDMI 预测试实验室位于交通便利的日本东京、中国北京、中国台北,以及美国北卡罗来纳州格林斯博罗,在进行HDMI兼容性测试之前,客户可以利用这些HDMI预测试实验室对其设备性能进行评估,以确保所有的HDMI兼容性测试规格需求都得以满足,通过这些本地HDMI预测试实验室能够帮助客户缩短上市时间、降低测试成本。ADI 公司的 HDMI 技术已经成功通过了权威 HDMI 兼容性测试中心的兼容性测试。
ADI 公司的 Advantiv(R) 高级电视解决方案系列
ADI 公司的 Advantiv 高级电视解决方案广泛应用于世界领先的消费类电子产品,帮助新产品随时随地为消费者提供逼真的音频和视频质量。在ADI公司系统级专家的支持下,ADI公司的Advantiv高级电视解决方案产品能驱动一系列高清系统,包括等离子和液晶HDTV、Blu-ray(TM)影碟机、数字摄像机 (DVR)、音/视频接收机 (AVR)以及在它们之间的传送内容的高清互连。Advantiv高级电视解决方案种类繁多,其功能与特性可以满足各种价位的消费类电子产品的需求。欲了解ADI 公司Advantiv高级电视解决方案系列的更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/advantiv 。
Adavntiv 是 ADI 公司的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者的财产。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
冯军 先生
+86-21-2320-8131
+86-21-2320-8222