中国,北京 (2009年11月19日) - Analog Devices, Inc. (简称ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出用于视频会议和数字标牌等专业音视频开关和分布式系统应用的 ADV32xx 系列16×16 缓冲交叉点开关 和缓冲多路复用器 。对更高分辨率专业音视频设备的需求正在催生对高速、低功耗、具有紧凑型外形尺寸的模拟多路复用器和交叉点开关的需求,而 ADI 公司推出的这些新产品正好可以满足这种需求。
相比最接近的同类16×16交叉点开关,ADV3226和 ADV3227可提供无与伦比的性能组合,采用±5 V 电源供电时功耗为1.2 W,比同类产品降低50%,且具有业界最高的700 MHz 带宽,速度可提高55%。而新型多路复用器系列(2:1 ADV3219和 ADV3220以及4:1 ADV3221和 ADV3222)可提供650 MHz 的业界最高带宽,相比竞争性多路复用器,能使设计工程师将速度分别提高10%和30%。
这些缓冲交叉点开关和多路复用器是需要对复合、分量和 S 视频等多个视频源进行高效、可靠开关的专业音视频路由应用的理想之选。利用 ADI 专有的硅锗工艺,这种单芯片解决方案具有高集成度特点,采用高级高速和低功耗架构、±5 V电源,可工作于-40摄氏度至+85摄氏度的工业温度范围内,有利于简化电路板布局、增加功能并降低材料清单成本 (BOM)。
作为完整解决方案的一部分,这些开关产品可与 ADI 公司的高速视频放大器系列如 AD8003三路高速、电流反馈放大器 配套使用。
供货与报价
| 16 x16 ADV3226 | |||||
| 16 x16 ADV3227 | |||||
| 2:1 ADV3219 | |||||
| 2:1 ADV3220 | |||||
| 4:1 ADV3221 | |||||
| 4:1 ADV3222 |
欲获知有关 ADI 高速模拟开关和多路复用器的详情,请访问:http://www.analog.com/zh/switchesmultiplexers 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
谢莉女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574