ADI公司推出快速FET运算放大器

ADI公司的FastFET™运算放大器可提供两倍于竞争器件的带宽,同时噪声降低一半
ADA4817

中国,北京 (2009年01月22日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款业界最快的场效应晶体管(FET)运算放大器——ADA4817。这款产品工作频率高达1GHz,设计用于高性能的便携式医疗诊断设备和仪器仪表设备。与竞争器件相比,可提供两倍的带宽,同时噪声降低一半。它已被领先的医疗、测试和测量设备公司所采用,用于如CT、MRI、示波器衰减探头和其它医疗设备。与ADA4817良好配合使用的器件包括ADI公司的ADA493x ADC驱动器AD813x差分放大器

ADA4817-1(单通道)ADA4817-2(双通道)FastFET放大器是单位增益稳定、超高速电压反馈型放大器,具有FET输入。这些放大器采用ADI公司专有的超高速互补双极型(XFCB)工艺,这一工艺可使放大器实现高速和超低的噪声(4 nV/√Hz;2.5 fA/√Hz)以及极高的输入阻抗。

ADA4817-1/ADA4871-2具有低噪声特性、最大值为2 mV的低失调电压、1.5 pF的输入电容以及1050 MHz的-3 dB带宽,非常适合于数据采集前端及宽带跨导应用,如光电二极管前置放大器。5 V至10 V的宽电压范围,使得这些FastFET放大器支持单电源或双电源工作。ADA4817-1/ADA4817-2适合于多种应用,包括有源滤波和ADC驱动。

供货与报价

产品
供货
千片订量报价
封装
ADA4817(单通道)
现在
2.95 美元/片
8引脚LFCSP和8引脚SOIC
ADA4817(双通道)
现在
4.98 美元/片
16引脚LFCSP和16引脚SOIC
欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/ADA4817-1http://www.analog.com/pr/ADA4817-2
欲了解放大器产品信息,请访问http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/products/index.html

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

FastFET是ADI公司的注册商标。

编辑的联络信息:

冯军 先生
+86 21 2320 8131
+86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭