中国,北京 (2008年12月08日) - Analog Devices,Inc.(纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出用于3G femtocell基站的ADF4602-1收发器,支持面向家庭与办公无线基础设施设备的UMTS(通用移动通信系统)无线接口标准。这款高集成度的直接变频收发器内置频率合成器、滤波器以及电源管理电路,可与ADI公司的AD9863混合信号前端及ADL532x和ADL554x驱动放大器系列产品配合使用,构建完整的UMTS无线电系统。与同类器件相比,整个设计的功耗降低了30%,EVM(误差向量幅度)减小了50%,并能改善多频段3G femtocell基站的数据速率与系统保真度。
ADF4602-1 3G收发器非常适合提供蜂窝FMC(固定移动融合)服务的高性能3G femtocell 基站。这款器件的接收灵敏度优于-113 dBm,前端包含3个高性能单端LNA(低噪声放大器),能够支持三频段应用。接收机基于直接变频架构,是高集成度W-CDMA(宽带码分多址)接收机的理想解决方案,并通过完全集成所有的级间滤波电路降低了材料清单成本(BOM)。单端输入结构简化了接口设计限制,并减少了小型单端双工器所需的匹配器件。发射机采用创新的直接变频调制器,可提供高调制精度及超低噪声,而且无需外部发射SAW(声表面波)滤波器。ADF4602-1收发器采用3.3 V电源供电,接收模式下的功耗为50 mA(典型值),发射模式下的功耗为50 mA至100 mA(典型值)。
供货与报价
| ADF4602-1 |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
冯军
+86 21 2320 8131
+86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com