ADI公司SIGMADSP音频处理器为汽车音响系统提供灵活的信号通路

ADAU144x SigmaDSP音频处理器系列产品可处理多路输入信号,简化设计约束并提高处理速度,适合当今的多功能汽车音响设计
ADAU144x SigmaDSP音频处理器

中国,北京 (2008年10月23日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出ADAU144x SigmaDSP音频处理器,可用于需要对多音频源进行信号路由与处理的汽车音响与放大器,扩展了其SigmaDSP®音频处理器系列。ADAU1442ADAU1445ADAU1446 SigmaDSP音频处理器采用业界领先的音频指令集,包括灵活的音频路由矩阵(Flexible Audio Routing Matrix,即FARM),使汽车音频子系统工程师能够大幅提高处理速度,降低与CD换片器、MP3与DVD播放器、卫星广播、GPS导航系统以及其它异步音频源相关的音频信号路由与时钟问题的复杂性。利用FARM解决方案,系统设计工程师可以快速补偿现实世界对扬声器、放大器与聆听环境的限制,通过扬声器均衡、多波段压缩、限幅以及第三方算法,能够明显改善音频质量。

新款SigmaDSP音频处理器包含多达8个立体声异步采样率转换器、1个S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口)收发器,以及串行输入/输出,支持I2S(inter-IC sound) 与TDM(时分多址)格式。任何输入都可被连接至SigmaDSP内核或任意输出通道,以实现最大的系统灵活性。新款音频处理器系列产品的SigmaDSP内核支持完全28-bit 处理(在双重精密模式下为56-bit),并具有确保滤波器稳定性的同步参数加载特性,与ADI公司的SigmaStudio™图形化开发环境配合使用时可获得100%的编码效率。SigmaStudio™图形化开发环境包括FIR与IIR滤波器等音频处理模块、动态处理器、混频器、简单DSP功能,以及第三方算法等。

供货与报价

产品
供货
温度范围
千片订量报价
封装
ADAU1442 2008年12月 –40°C ~ +105°C
9.96美元/片
100引脚QFP
ADAU1445 2008年12月 –40°C ~ +105°C
9.31美元/片
100引脚QFP
ADAU1446 2008年11月 –40°C ~ +105°C
8.28美元/片
100引脚QFP
欲了解ADAU144x SigmaDSP音频处理器的更多信息,请访问:http://www.analog.com/PR/ADAU1442http://www.analog.com/PR/ADAU1445http://www.analog.com/PR/ADAU1446

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

SigmaDSP是ADI公司的注册商标,SigmaStudio是ADI公司的商标。

编辑的联络信息:

杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭