content here.
content here.

ADI新推出的高动态范围、单通道混频器系列树立性能水平新标杆

ADL5801

中国,北京 (2009年03月09日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出五款针对卫星通信、无线基站、点到点无线电链路、仪器仪表和军事设备等高动态范围应用的单通道RF混频器系列,从而扩充了其RF IC产品系列

ADL5801单通道有源混频器覆盖10 MHz至6000 MHz的范围,具备最宽的可用工作频率,是2008年10月发布的 ADL5802 双通道有源混频器的补充器件。用于蜂窝频率范围的ADL5355ADL5357ADL5365ADL5367高性能、单通道无源混频器是ADL5356ADL5358ADL5360双通道无源混频器的补充器件。

ADL5801宽带单通道有源混频器
ADL5801混频器是业界首个实现信号上下变频的宽带单通道器件,适合用于发送和接收信号通路。业界最高线性度的有源混频器ADL5801采用 4mm × 4mm LFCSP封装,其功耗比同类竞争无源器件低50%。ADL5801单通道有源混频器可实现27dBm IIP3(三阶输入截点)和10dB的单边带噪声指数。此外,ADL5801具备1.5 dB的功率转换增益,不需要额外的IF放大器。

一个片上输入功率检波器用来调节混频器偏置,这是ADL5801所独有的功能。这种自适应偏置功能可在出现较强的有害干扰(一般称为阻塞信号)时实现最佳的高IP3性能。当强干扰不再出现时,ADL5801会自动切换至低功耗工作模式。

集成LO和IF放大器的ADL5355和ADL5357单通道无源混频器
ADL5355混频器的工作频率范围为 1500 MHz 至 2500 MHz;ADL5357混频器的工作频率范围为500 MHz至1500 MHz。这两款混频器均集成了片上IF和LO放大器以及输入不平衡转换电路(balun),因而具备最高的集成度。ADL5355和ADL5357混频器可实现27dBm IIP3、8.1dB的功率转换增益以及9.4dB的单边带噪声指数。在强干扰环境下,阻塞干扰可能会导致噪声系数无法降低,这两款混频器均可在出现10dBm强干扰的环境下提供最佳的性能和优于18dB的SSB噪声指数。

集成LO放大器的ADL5365和ADL5367单通道无源混频器
ADL5365混频器的工作频率范围为1500MHz至2500MHz,ADL5367混频器的工作频率范围为500MHz至1500MHz。该款混频器由于不需要IF放大器,因此可以通过配置用作上变频器或下变频器。

ADL5365和ADL5367可实现-7dB的业界最低功率转换损耗以及31dBm的输入IP3和7.1dB的SSB噪声指数。这两款混频器具备最高的输入线性度 IP3指标,非常适合用于发送通路观察接收器和采用高输入信号功率的其它应用。

RF或LO输入端无需外部元件即可实现最佳的性能指标,这使其适合用于需要高增益混频器的高性能集成式接收器下变频应用。与同类竞争器件不同,这个单通道无源混频器系列具备断电功能,电源电压范围为3.3V至5V,这使其适合用于低功耗应用。

这两个新混频器系列均采用先进的SiGe双极性工艺,具备2000V HBM ESD,与敏感的GaAs混频器相比,其制造工序得到了简化。

供货与报价
ADL5801、ADL5355、ADL5357、ADL5365和ADL5367混频器现可进行样片数量的订购,评估板也已供应。ADL5801的千片订量单价为5.15美元,ADL5355和ADL5357的千片订量单价为6.98美元,ADL5365和ADL5367的千片订量单价为5.99美元。欲了解更多信息,请访问 http://www.analog.com/mixers-multiplexers

ADI公司射频IC产品覆盖整个RF信号链路
ADI公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频IC覆盖整个RF信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器(DDS)、锁相环合成器(PLL)、TruPwr™功率检波器以及对数放大器、X-AMP®可变增益放大器(VGA) 、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/RF

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

Colleen Cronin
+1-781-937-1622

Colleen.cronin@analog.com