中国,北京 (2010年01月11日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款中频 (IF) 增益模块放大器 -- ADL5535 和ADL5536 ,由于这两款增益模块放大器同时具有最佳线性度和噪声指数性能,以及内部匹配的中频增益模块 ,从而提供了业界最大的动态范围。这些通用且多用途的宽带中频放大器 覆盖20MHz 至1000MHz 频率范围,适合要求高性能指标的各种应用,例如蜂窝通信、卫星、CATV、军事和仪器设备。
-- 关于 ADL5535 和 ADL5536 中频增益模块放大器
ADL5535 和ADL5536 中频增益模块放大器可以在整个1GHz 的频率范围内同时提供特别低的噪声指数和非常高的输出三阶截取点 (OIP3) 指标。ADL5535增益模块放大器在整个频率范围内提供特别平坦的15dB 增益,以及3.3dB 的噪声指数、19.1dBm 的 P1dB 和190MHz 处47.6dBm 的 OIP3。ADL5536增益模块放大器在整个频率范围内提供平坦的20dB 增益特性、2.8dB 的噪声指数、19.8dBm 的 P1dB 和380MHz 处46.5dBm 的 OIP3。这两个放大器的输入和输出都提供内部匹配的50欧姆阻抗,因此适合广泛的各种应用。正常工作时只需要外接输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部电感。ADL5535 和 ADL5536 中频增益模块放大器的性能在额定温度范围、电源范围内都非常稳定,而且器件的一致性也很好。这些器件采样 GaAs HBT 工艺制造,具有±1kV(1C 类)的鲁棒 ESD 性能,同时还采用了 MSL-1级别的 SOT-89封装,因此能够方便地用在现有的设计中进行评估。在单5V 电源下ADL5535 消耗电流仅97mA,ADL5536 消耗电流仅100mA,并且在-40摄氏度至+85摄氏度范围内可保证指标。
-- 报价、供货和配套产品
ADL5535 和 ADL5536 采用3引脚 SOT-89封装,即可供货,千片订量报价为1.75美元/片。配套产品有 ADL535X、ADL536X和 ADL580X系列混频器。欲联系 ADI 专家、了解交叉参考工具以及有关如何使用和获得 ADI 产品的更多资源,请访问: http://www.analog.com/zh/buy
ADI 公司射频 IC 产品覆盖整个 RF 信号链路 ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频 IC 覆盖整个 RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器 (DDS)、锁相环合成器 (PLL);TruPwr(TM) RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R) 可变增益放大器 (VGA);功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。欲获知详情,请访问 http://www.analog.com/zh/rf 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News
TruPwr 是 ADI 公司的注册商标。其它所有商标均为其各自所有者的财产。
谢莉 女士
+86-10-5987-1050
+86-10-6298-3574