中国,北京 (2010年05月21日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和RF IC领先者,,最近宣布推出一款新型锁相环(PLL)频率合成器ADF4150HV,该器件适用于多种应用,包括微波点对点系统、专有移动无线电(PMR)、甚小孔径终端(VSAT)、测试和仪器仪表设备、航空航天系统等。ADF4150HV 4.4 GHz小数-N分频或整数-N分频频率合成器集成一个30V电荷泵,而30V驱动电平的电荷泵是当今市场上最高电压IC PLL电荷泵。由于该器件可用于直接驱动高调谐电压的外部电压控制振荡器(VCO),因而免去了使用有源环路滤波器的必要,从而简化了系统设计,提高了性能,降低了物料成本。
ADIsimPLL 3.3版设计工具可支持ADF4150HV,这款新版本软件同样于近期发布。新版本特性融入了多处更新和改进,比如支持16种新器件、提高了相位噪声建模精度并改进了小数-N分频杂散水平估算,同时还增强了该工具的新设计向导(New Design Wizard)、时间仿真引擎(Time Simulation Engine)和时域仿真器(Time Domain Simulator)等功能。有关详情,请访问:http://www.analog.com/pr/ADIsimPLL3.3_ADF4150HVl。
ADF4150HV目前已上市,采用32-LFCSP封装,10,000片订量报价为2.49美元/片。非常适合与ADI新款ADF5000、ADF5001和ADF5002三款RF预分频器以及ADL5801和ADL5802两款混频器搭配使用,支持ADIsimPLL设计工具。有关详情,包括完整的数据手册,请访问:http://www.analog.com/zh/adf4150hv。
ADI公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术(如RFCMOS、GaAs与SiGe)的独特组合而推出的RF IC覆盖整个RF信号链路,从业界领先的高性能RF功能模块,到高度集成的WiMAX和短程、单芯片收发器解决方案。RF功能模块包括DDS和PLL频率合成器;TruPwr™ RMS功率检波器和对数放大器;X-Amp® VGA;功率放大器;LNA以及其他RF放大器、混频器和直接变频调制器和解调器产品。这些产品受众多免费设计工具的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。有关详情,请访问:http://www.analog.com/zh/rf。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
ADIsimPLL、TruPwr和X-Amp为Analog Devices, Inc.的商标。
订阅ADI新闻资料。
敬请前往Twitter,了解关于ADI的最新信息:http://www.twitter.com/ADI_News。
刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574