ADI公司面向消费类电子设备推出业界最高性能的MEMS麦克风

新款数字与模拟输出麦克风系列产品提供业界最佳信噪比及频率响应
mems

中国,北京 (2008年09月26日) - Analog Devices,Inc.(纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出MEMS麦克风系列产品——ADMP421与ADMP401。尽管集成语音、音乐与视频的电子设备的数量在不断增加, 但这些手持式电子产品的声音质量却未能达到消费者的预期。以提供高保真音频技术而被音响爱好者所熟知的ADI公司最新推出的麦克风产品具有高保真音/视频回放、会议召集、TIA-920兼容VoIP、语音识别及其它功能。ADI公司实现了音频应用与MEMS(微机电系统)技术的完美结合,设计出新款麦克风系列产品,具有大于61 dB(A-weighted)的业界最高信噪比(SNR),而目前蜂窝电话中最高质量的声音仅为55 dB。新的全向输入麦克风可提供数字输出或模拟输出,在100 Hz到超过15k Hz范围内具有业界最平坦的频率响应,而且封装尺寸与成本都能满足便携式电子产品制造商的设计要求。

“在为电子行业忠心服务将近50年后,电容式麦克风开始让位于硅微机械麦克风。MEMS麦克风具有许多优点:它们可以采用表贴工艺进行制造,能够承受很高的回流焊温度,容易与CMOS工艺及其它音频电路相集成,并具有改进的噪声消除性能与良好的RF及EMI抑制性能,”iSuppli公司MEMS总监与首席分析师Jeremie Bouchard说,“目前,MEMS麦克风的数量占整个麦克风市场的比例还不到10 %,但我们预计在未来四年内,其出货量将以32%的年增长率增加,到2012年将超过10亿片。”

“作为汽车与工业市场的高质量MEMS传感器供应商,ADI公司在高保真音频设计方面已经拥有超过15年的经验,”ADI公司微机械产品部副总裁Mark Martin说,“迄今为止,ADI公司久经验证的iMEMS® Motion Signal Processing™(运动信号处理)技术已经生产出超过4亿片的传感器产品,利用这一技术开发的最新高性能模拟与数字输出MEMS麦克风系列产品与我们的音频编解码器、D类音频放大器以及处理器相兼容。现在,我们的客户拥有了可满足所有音频信号链路设计与支持需求的一站式货源。”

ADMP421 PDM(脉冲密度调制)数字输出MEMS麦克风专为多媒体与VoIP蜂窝电话、蓝牙耳机及其它依赖高质量数字化视频与音频的系统而设计。新款ADMP421麦克风的数字输出对WiFi天线与LCD(液晶显示器)时钟信号等放射的RF(射频)与EMI(电磁干扰)耦合噪声具有高度抑制功能。由于无需模拟信号调理和通常用于中继模拟信号的电缆屏蔽材料,系统设计工程师可以优化ADMP421数字MEMS麦克风的布局,以改进音频增强特性,如立体声音响与阵列波束成形。ADMP421具有优于-70dB的FS PSRR(电源抑制比)、左/右声道选择功能,及集成的休眠模式。

除了提供业界最佳信噪比与频率响应外,ADI公司的ADMP401模拟输出MEMS麦克风还提供优于-50 dBV的出众PSRR,能够简化近场与远场应用中麦克风的电源设计需求。

供货与报价
现可提供ADMP401模拟输出MEMS麦克风样片和ADMP421数字输出MEMS麦克风样片,分别采用4.72mm x 3.76mm x 1.0mm薄型表贴封装和4.0mm x 3.0mm x 1.0mm表贴封装。ADMP401千片订量报价为1.63美元/片,ADMP421千片订量报价为2.04美元/片。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/mic

关于ADI公司的iMEMS技术
作为微机械IC行业的先锋,ADI公司于1991年推出首款全集成的iMEMS® (集成微机电系统)加速计。从那以后,ADI一直保持行业领先地位,成为业界唯一的大批量单芯片iMEMS加速计/陀螺仪制造商,以及全球安全气囊传感器的领先供应商,迄今为止出货量已超过4亿片。ADI公司的iMEMS Motion Signal Processing™技术已被用于各种消费类、汽车以及工业产品中。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/iMEMS

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

iMEMS是ADI公司的注册商标,Motion Signal Processing是ADI公司的商标。

编辑的联络信息:

杨颖 小姐
+86 21 2320 8132
+86 21 2320 8222
jessie.yang@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭